MAEC TOOL NEWS:
MAECT-M3T-CC32R-011001D
M3T-CC32R V.3.10 Release 1
日本語版・英語版
バージョンアップのお知らせ
|
M32Rファミリ用クロスツールキットM3T-CC32R V.3.00 Release 1からV.3.10 Release 1にバージョンアップしました。
- バージョンアップ内容
- 1.1 新機能
- (1) EUC, Shift-JIS, Unicode (UTF-8) の日本語文字記述および文字列の処理に対応しました。
- 上記文字コードで記述した日本語文字を、文字列リテラル ("...") や文字定数('...')の中に直接記述できます。これらの文字データは、ANSI-C標準のマルチバイト文字列やワイド文字として処理することができます。
- (2) 識別子 (変数名、関数名、形名) の有効文字数を、31文字から240文字に拡張しました。
- 1.2 改修内容
- (1) 特定のプログラムに対し、ロードモジュールコンバータlmc32Rが誤ったSフォーマットファイルを作成する問題を改修しました。
- 詳しくは、2001年3月1日発行のMESC TOOL NEWS 「CC32R ご使用上のお願い」 を参照してください。
- (2) short型あるいはchar型のauto変数に対し、誤ったデバッグ情報を出力する問題を改修しました。
- 詳しくは、2001年6月16日発行のMAEC TOOL NEWS 「CC32R ご使用上のお願い」 を参照してください。
- バージョンアップと購入方法
- 2.1 オンラインバージョンアップ(無償)
- M3T-CC32Rのバージョンにより、バージョンアップ方法が異なります。
- (1) M3T-CC32R V.1.00 Release 4以上をご使用の場合 (既にライセンスIDをお持ちの場合)
- 日本語版はここからダウンロードしてください。
- 英語版はここからダウンロードしてください。
- (2) M3T-CC32R V.1.00 Release 1~V.1.00 Release 3をご使用の場合
- 「M3T-CC32R無償ライセンスID発行申し込み用紙」 に必要事項を記入の上弊社生産管理課までFAXでご返送ください。
折返しライセンスID証書を発行いたします。このライセンスIDを使用して弊社ホームページ(上記(1)参照)からダウンロードしたM3T-CC32Rの最新バージョンをインストールしてください。
- [注意事項]
※ 無償ライセンスIDをお申込みいただけるのは、お客様登録カードまたはFAXを返送いただいているお客様に限ります。
※ 発行したライセンスID証書は、以降のバージョンアップおよびサポートに必要になりますので大切に保存してください。
※ V.1.00 Release 4から、IBJ版とIBE版は廃止されております。また、V.3.00 Release 1から、SPARC版は廃止されております。
バージョンアップの際には IBJ版の方はW95J版を、IBE版の方はW95E版を、SPARC版の方はSolaris版をそれぞれご指定ください。
[FAXの送付先]
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-6 アクロス新大阪ビル
株式会社ルネサス ソリューションズ
業務部 生産管理課
FAX : 06-6398-6193
- 2.2 新規購入またはCD-ROMによるバージョンアップ(有償)
- CD-ROMによるバージョンアップも受け付けております。
ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス営業または特約店までご連絡ください。
- [新規ご購入の場合]
| 製品名: | M3T-CC32R |
| バージョン番号: | V.3.10 |
| リリース番号: | Release 1 |
| ------------------------- |
言語:
(いずれか選択) | □日本語版
□英語版 |
| ------------------------- |
製品の使用環境:
(いずれか選択) |
□Windows Me、Windows 98、Windows 95、Windows 2000、Windows NT 4.0 |
□Solaris
□HP-UX |
※ 日本語版のみ
※ 日本語版のみ |
- [CD-ROMによるバージョンアップの場合]
- 上記情報に加えて、ご使用中の製品のライセンスID、またはシリアル番号をご連絡ください。