MAEC TOOL NEWS:
MAECT-M3T-PD45-011001D
M3T-PD45 V.1.30 Release 1
ご使用上のお願い
|
4500シリーズ用エミュレータデバッガ (アセンブラ付き) M3T-PD45 V.1.30 Release 1の使用上の注意事項を連絡します。
- 4580グループ用ターゲットプログラムを開発する際の注意事項
- 該当製品
M3T-PD45 V.1.30 Release 1
- 内容
4580グループ用ターゲットプログラムにおいて、Cポートの状態を操作するSCP命令およびRCP命令がNOP命令と同じ動作になります。
※ 本問題は、2001年9月1日にバージョンアップされた M3T-PD45 V.1.31 Release 1 では改修されています。
2001年9月1日発行のMAEC TOOL NEWS 「PD45 V.1.31 Release 1 日本語版・英語版 バージョンアップのお知らせ」 での改修連絡が漏れておりました。
- 2.1 発生条件
- M3T-PD45 V.1.30 Release 1に含まれる以下の4580グループ用データファイルを使用してアブソリュートアセンブラASM45でアセンブルした場合に発生します。
- M34580M2.DAT V.1.10.01
- M34580M4.DAT V.1.10.01
- 恒久対策
- M3T-PD45をV.1.31 Release 1にバージョンアップしてください。
バージョンアップ方法と内容については、2001年9月1日発行のMAEC TOOL NEWS 「PD45 V.1.31 Release 1 日本語版・英語版 バージョンアップのお知らせ」 を参照してください。
- 日本語版: 「PD45 V.1.31 Release 1 日本語版・英語版 バージョンアップのお知らせ」
- 英語版: 「PD45 V.1.31 Release 1 Upgraded Version Announcement」