MAEC TOOL NEWS:
MAECT-TM-011016D
統合化開発環境TMの使用上の注意事項を連絡します。
- M32Rファミリ用コンパイラM3T-CC32R使用時のライブラリパス設定に関する注意事項
- 該当製品
M3T-CC32R V.2.00 Release 1 ~ V.3.10 Release 1でサポートしている TM V.3.00 ~ V.3.11
- 内容
TMとM3T-CC32Rを組み合わせて使用し、かつTMのオプションブラウザでリンカlnk32rのオプション "-L" (ライブラリの検索ディレクトリ指定) および "-l" (ライブラリファイル指定) を設定した場合、ビルド時にlnk32rがライブラリを正常に検索できずエラーが発生します。
- 回避策
- TMが使用する内部ファイルを、次に示すとおりに編集してください。
- [注意] 編集作業を行う前にTMを終了し、編集するファイルのバックアップを取ってください。
- (1) \mtool\lib32rディレクトリ (M3T-CC32Rをインストールしたディレクトリ) にlnk32r.optというファイルがありますので、エディタで開いてください。
- (2) ファイルの17行目~22行目を切り取り、切り取った行を31行目 ([-LOC]の前) に挿入してください (カット&ペーストを行ってください)。
[切り取る箇所]
-----------------------------------------------------------
[-l]
TYPE="LNKLIB"
JPN="ライブラリファイルを指定します。"
ENG="Specifies a library named lib."
PARAM="MST"
SPACE="USE"
-----------------------------------------------------------
- (3) ファイルを保存して下さい。
- 恒久対策
次期バージョンアップ時に改修する予定です。