MAEC TOOL NEWS:
MAECT-M3T-PD308-011101D
M3T-PD308, M3T-PD30, M3T-PD79, M3T-PD77, M3T-PD38
ご使用上のお願い
|
エミュレータデバッガ M3T-PD308, M3T-PD30, M3T-PD79, M3T-PD77, M3T-PD38の使用上の注意事項を連絡します。
- ユーザーズマニュアルおよびオンラインヘルプの関数の時間計測機能に関する表記の修正について
- 該当製品
| M16C/80シリーズ | : M3T-PD308 V.2.00 Release 1 ~ V.3.00 Release 1 |
| M16C/60, M16C/20シリーズ | : M3T-PD30 V.5.00 Release 1 ~ V.6.00 Release 1 |
| 7900, 7970シリーズ | : M3T-PD79 V.3.00 Release 1 ~ V.4.00 Release 1 |
| 77xxシリーズ | : M3T-PD77 V.3.00 Release 1 ~ V.4.00 Release 1 |
| 740ファミリ | : M3T-PD38 V.4.00 Release 1 ~ V.5.00 Release 1 |
- 修正内容
関数の実行時間計測のモード (その2) の説明中に誤解を招く表記がありましたので、以下のとおり修正いたします。
- 2.1 該当部分
- ユーザーズマニュアル
「区間時間計測条件」 (Func2)
- オンラインヘルプ
「測定条件を設定する」 ページの 「指定関数の実行時間を測定する(その2)」 および 「区間時間計測ウィンドウ」 のページの 「区間時間計測条件」 (Func2)
- 2.2 修正内容
- [正]
「関数の実行時間を測定します。
イベントに関数先頭から関数終了までのアドレス範囲が自動登録されます。
このモードで測定した場合、指定関数から別関数が呼び出された時点で計測が一旦終了し、指定関数に戻った時点から新たな計測をし直します。
したがって、指定関数が別の関数を呼び出す場合は、この設定方法で指定関数全体の実行時間を測定することはできません。」
- [誤]
「関数の実行時間を測定します。
イベントに関数先頭から関数終了までのアドレスが自動登録されます。
計測結果には、指定関数内で呼び出された別関数の実行時間は含まれません。」