|
 |
MAEC TOOL NEWS:
MAECT-MST2001-011201D
MST2001ご来場の御礼
TRONSHOW2002のご案内
|
MST2001ご来場者様
2001年11月20日から3日間、東京ビックサイトで開催されましたMST2001も盛況のうちに閉幕いたしました。お忙しい中、三菱電機ブースにもたくさんの方々にお立ち寄りいただき、ご好評いただきましたこと、誠に厚く御礼申し上げます。
御礼かたがた、MST2001の結果報告と今後の三菱電機出展イベント (TRONSHOW2002) のご案内をさせていただきます。こちらにも是非お越しいただきますよう、心よりお待ち申し上げます。
- MST2001結果報告
- ご来場者数
| MST2001全体 : | 前年より12%ダウンの14,785人 |
| 三菱電機ブース : | 前年より30%アップ! (受け付けで抽選された人数)
たくさんのご来訪ありがとうございました。
|
追加でご質問等がございましたら、ツール技術サポート窓口 までお寄せください。
- TRONSHOW2002 三菱電機出展のご案内
- 開催概要
| ・会期 : | 2001年12月13日(木) ~ 15日(土) 3日間
10:00~17:00 |
| ・会場 : | 東京ラフォーレミュージアム六本木 |
| ・主催 : | 社団法人トロン協会 |
| ・入場料 : | 1,000円 (招待状持参の方は無料)
|
- TRONSHOW2002のみどころ
「ユビキタス コンピューティング(どこでもコンピュータ)」 と、「21世紀のTRONプロジェクト」 をメインテーマに取り上げ、様々なところで活躍するTRONをご紹介します。
- 三菱電機出展内容
メイン展示として 「μT-Engineデモシステム」 を展示会場各所に動態展示し、先端製品での技術力をご紹介いたします。
また、以下のブース展示、ワークショップ、テクニカルセッションにも参加いたします。
- ブース展示
μT-Engineボード+TCP/IPプロトコルスタックデモ&パネル
- ワークショップ
| 日時 : | 2001年12月13日(木) 16:55~17:20 |
| 内容 : | 「μITRON仕様OS上で動作するTCP/IPプロトコルスタックのご紹介」 |
| 講師 : |
三菱電機セミコンダクタ・アプリケーション・エンジニアリング(株)
第二技術本部 ソフトウェア企画プロジェクト
ベーシックグループ
村木 宏行 |
- テクニカルセッション
| 日時 : | 12月14日(金) 14:40~15:05 |
| 内容 : | 「M32R搭載μT-Engineのご紹介」 |
| 講師 : |
三菱電機セミコンダクタ・アプリケーション・エンジニアリング(株)
第二技術本部 先端システム応用技術プロジェクト
上垣 秋広 |
皆様のご来訪を心よりお待ち申し上げます。
|