MAEC TOOL NEWS:
MAECT-M3T-SRA74-011201D
740ファミリ用リロケータブルアセンブラM3T-SRA74の使用上の注意事項を連絡します。
- sra74におけるソースファイルの文字数についての注意事項
- cv74におけるシンボルファイル変換についての注意事項
- sra74におけるソースファイルの文字数についての注意事項
- 1.1 該当製品
- 740ファミリ用リロケータブルアセンブラ M3T-SRA74 V.4.10 Release 1 に含まれる、構造化記述リロケータブルマクロアセンブラ sra74 V.4.10.00
- 1.2 内容
- ソースファイルにコメント行以外で1行の文字数が255を越えている行が存在する場合、その行のアセンブルが正常に行われない場合があります。その場合、sra74またはlink74でエラーが発生します。
- 1.3 回避策
- コメント行以外の1行の最大文字数を255以下にしてください。
- cv74におけるシンボルファイル変換についての注意事項
- 2.1 該当製品
- 740ファミリ用リロケータブルアセンブラM3T-SRA74 V.4.00 Release 3 ~ V.4.10 Release 1 に含まれる、M37280用ファイル変換ツール cv74 V.1.00.01
- 2.2 内容
- シンボルファイルにグローバルビットシンボルが存在する場合、cv74でシンボルファイルの変換ができず、以下のエラーメッセージが出力されます。
Error : Symbol file line characters exceed
- 2.3 回避策
- cv74で変換する前に、シンボルファイルの最終行の最後の文字の後ろに改行コードを入れてください。