MAEC TOOL NEWS:
MAECT-MM-020201D
MM V.3.00 Release 2
日本語版・英語版
バージョンアップのお知らせ
|
三菱マイコンのマスクファイル変換ユーティリティMMをV.3.00 Release 1からV.3.00 Release 2にバージョンアップしました。
- バージョンアップ内容
- 1.1 改修内容
- (1) MMに入力されるデータのチェックを強化しました。
- (2) MMの操作をわかりやすくするためウィンドウ上に表示している説明およびメッセージを変更しました。
- (3) OSDフォントデータファイルの拡張子 (.hfdなど) に対応しました。
- 詳しくは、2001年8月1日発行のMAEC TOOL NEWS 「MM V.3.00 Release 1 ご使用上のお願い」 を参照してください。
- (4) マスクファイル作成ウィザードでマスクファイルを作成する場合の注意事項に対応しました。
- 詳しくは、2001年8月1日発行のMAEC TOOL NEWS 「MM V.3.00 Release 1 ご使用上のお願い」 を参照してください。
- (5) MMが処理する16進データファイルをルートディレクトリに置いている場合の注意事項に対応いたしました。
- 詳しくは、2001年8月16日発行のMAEC TOOL NEWS 「MM V.3.00 Release 1 ご使用上のお願い」 を参照してください。
- バージョンアップ方法
オンラインバージョンアップ(無償)