MAEC TOOL NEWS:
MAECT-TM-020516D
統合化開発環境TM V.3.11の使用上の注意事項を連絡します。
- プロジェクトからソースファイルを削除したときの注意事項
- 内容
プロジェクトからソースファイルを削除したとき、削除したファイルの情報がリンク用コマンドファイル (.cmd) から自動削除されない場合があります。このため、ビルド時に削除したソースファイルをリンクしようとして、リンクエラーが発生します。
- 発生条件
プロジェクト作成時、ターゲットに 「740 Family」 (SRA74用) を選択している場合に発生します。
- 回避策
- プロジェクトからソースファイルを削除したときは、以下の手順でリンク用コマンドファイル (.cmd) を編集してください。
- (1) プロジェクトエディタを開く。
- (2) プロジェクトツリーの 「.\プロジェクト名.cmd」 を選択する。
- (3) メニュー[プロジェクト]→[アイテムの編集]→[コマンド]をクリックし、コマンドダイアログを表示する。
- (4) 削除したファイル名を一覧から選択し、[削除]ボタンをクリックする。
- (5) [OK]ボタンをクリックする。
- 恒久対策
本内容は、次期バージョンアップの際に改修する予定です。