MAEC TOOL NEWS:
MAECT-M30830T-EPB-020701D
M30830T-EPB(特別量産品)
無償バージョンアップのお知らせ
|
PC7501対応のM32C/81, M32C/82, M32C/83グループ用エミュレーションプローブ M30830T-EPB(特別量産品) の無償バージョンアップについて連絡します。
- 該当製品
| 製品形名 | 対象シリアルNo. |
| M30830T-EPB |
1JI001~1JI050
計50台 |
シリアル番号はMCU実装基板M30830T-EPBMに記載しています。
ただし、シリアル番号末尾に "A" がついている製品は既に量産版MCUに交換済みですので、バージョンアップの必要はありません。
- バージョンアップ内容
- プローブに実装しているMCUを量産版MCUに交換いたします。
本バージョンアップにより、以下のMCU動作に関わる制限事項は解消されます。
| (1) |
機能選択レジスタC(03AFh番地)を書き換える場合は、必ずmov命令を使用してください。このレジスタは読み出しができません。 |
| (2) |
CAN機能を使用する場合は、割り込みを禁止した後、CANのSFRを設定してください。もし、割り込みを禁止することができない場合は、その間に発生する可能性のある割り込みをレベル7,3,1のいずれかに設定してください。 |
| (3) |
タイマBを使用する際は、タイマモードまたはイベントカウンタモードで使用してください。パルス幅または周期測定モードを使用する際、TBjin端子からのパルス入力タイミングによっては、割り込みが発生しないことがごくまれに発生します。 |
| (4) |
インテリジェントI/O使用時、内部クロックでのクロック同期型シリアルI/Oで受信を行う場合、受信完了時即座にクロックをソフトウェアで停止してください。 |
| (5) | インテリジェントI/O使用時、内部クロックで受信開始する際にベースタイマを開始させた後、1クロック経過後に受信許可するようにしてください。 |
- バージョンアップ方法
(1) 最初に 「M30830T-EPB(特別量産品) 無償バージョンアップ申し込み用紙」 に必要事項を明記の上、電子メールもしくはFAXにて弊社まで送付してください。
(2) M30830T-EPBに(1)の申し込み用紙を添付して、弊社へご送付ください。
(3) バージョンアップ・検査後、返送いたします(作業には、約10営業日かかります )。
- [製品送付先]
- 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-6 アクロス新大阪ビル
- 株式会社ルネサス ソリューションズ
- 業務部 生産管理課
- M30830T-EPB(特別量産品) 無償バージョンアップ 係
- E-mail : shipment_tool@renesas.com
- FAX : 06-6398-6193
- 申し込み期間
2002年7月1日から2003年6月30日弊社到着分迄
※ ご都合により期間内に送付できない場合は、あらかじめご連絡ください。
- 注意事項
(1) ご送付いただいたポッドが正常に動作しなかった場合、別途修理費を請求させていただくことがあります。
(2) バージョンアップ期間中の代替品は提供できません。あらかじめご了承ください。