|
 |
MAEC TOOL NEWS:
MAECT-M3T-PD308-020716D
M3T-PD308 V.4.00 Beta 1, M3T-PD30 V.7.00 Beta 1
日本語版
ベータ版公開のお知らせ
|
M16Cファミリ用エミュレータデバッガM3T-PD308 V.4.00およびM3T-PD30 V.7.00のベータ版を以下のとおり公開しました。
- M32C/80, M16C/80シリーズ用 : M3T-PD308 V.4.00 Beta 1
- M16C/60, M16C/30, M16C/20, M16C/10シリーズ用 : M3T-PD30 V.7.00 Beta 1
今回のベータ版公開では、量産予定のM3T-PD308 V.4.00およびM3T-PD30 V.7.00をご試用いただき、お客様のご意見を仕様に反映することで、量産製品をレベルアップさせることを目的としています。
仕様等に関してお気づきの点がございましたら、 ツール技術サポート窓口 までお知らせください。
※ 本製品は2002年10月末日までご使用いただけます。
- バージョンアップ内容
- 1.1 新機能
- 主な追加機能は以下のとおりです。
| (1) | C++デバッグ機能を追加しました (M3T-PD308のみ)。 |
| (2) | データトレースウィンドウを追加しました。
データトレースウィンドウではリアルタイムトレース結果を解析し、データアクセス情報をグラフィカルに表示します。 |
| (3) |
トレースウィンドウで、逆アセンブル表示とデータアクセスを、MIX表示できるようになりました。 |
- 1.2 改修内容
| (1) |
ターゲットプログラム実行中に、ダイアログボックス (ブレークポイントの設定や表示ウィンドウを変更するためのダイアログボックス等) を表示しようとしても、ダイアログボックスが表示されず、その後の操作ができなくなる制限事項を改修しました。
詳しくは、2001年5月16日発行のMAEC TOOL NEWS「PD32RSIM, PD308SIM, PD30SIM, PD79SIM, PD77SIM, PD38SIM, PD32000, PD32R, PD308, PD30, PD79, PD77, PD38, PD308M, PD30M ご使用上のお願い」 を参照してください。
|
| (2) |
32ビット長のレジスタ変数をCウォッチウィンドウ、ローカルウィンドウ、printコマンドで参照した場合、正しい値を表示できない制限事項を改修しました。
詳しくは、2001年5月16日発行のMAEC TOOL NEWS「PD308SIM, PD30SIM, PD308, PD30, PDB30, XDB30, PD308M, PD30M ご使用上のお願い」 を参照してください。
|
| (3) |
プログラムウィンドウおよびソースウィンドウでソースファイルをオープンする際、BRK欄に「-」が表示されずブレークポイントを設定できない、あるいは、表示をSRCモードからMIXモード、DISモードに切り換えることができないことがある制限事項を改修しました。
詳しくは、2001年5月16日発行のMAEC TOOL NEWS「PD308 V.3.00 Release 1, PD30 V.6.00 Release 1, PD79 V.4.00 Release 1 ご使用上のお願い」 を参照してください。
|
| (4) |
Cウォッチウィンドウに変数を登録すると、デバッガが異常終了することがある制限事項を改修しました。
詳しくは、2001年8月1日発行のMAEC TOOL NEWS「PD32RSIM, PD308SIM, PD30SIM, PD79SIM, PD77SIM, PD38SIM, PD32000, PD32R, PD308, PD30, PD79, PD77, PD38, PD308M, PD30M ご使用上のお願い」 を参照してください。
|
| (5) |
ターゲットプログラム (ロードモジュール) のダウンロード中に他のWindowsアプリケーションを起動する、もしくは起動している他のWindowsアプリケーションに表示を切り替えた場合、デバッガが反応しなくなることがある制限事項を改修しました。 |
| (6) |
ソースウィンドウがオープンできない、もしくはオープンできてもソースウィンドウの表示が異常となる場合がある制限事項を改修しました。 |
| (7) |
Customizeダイアログ、またはPathスクリプトコマンドでサーチパスを設定しても、プログラムウィンドウ等に正しいソースファイルが表示されない場合がある制限事項を改修しました。
(5), (6), (7)の詳細は、2001年12月16日発行のMAEC TOOL NEWS「M3T-PD32RSIM, M3T-PD308SIM, M3T-PD30SIM, M3T-PD79SIM, M3T-PD77SIM, M3T-PD38SIM, M3T-PD32R, M3T-PD308F, M3T-PD308, M3T-PD30, M3T-PD79, M3T-PD77, M3T-PD38, PD308M, PD30M ご使用上のお願い」 を参照してください。 |
- 入手方法
こちら からダウンロードしてください。
※2002年10月末日で、ダウンロードは終了いたしました。
|