MAEC TOOL NEWS:
MAECT-M3T-MR308-020716D
M32C/80, M16C/80シリーズ用リアルタイムOS M3T-MR308の使用上の注意事項を連絡します。
- M32C/82, 83グループで使用する場合の制限事項
- 該当製品
M3T-MR308 全バージョン
- 内容
M32C/82, 83グループで使用する場合、以下の制限事項があります。
- (1) システムタイマで使用できるタイマ間隔時間が、「タイマ間隔時間×クロック周波数 <= 65535×8」に制限されます。
- 例えば、クロック周波数 20MHzで動作させる場合のタイマ間隔時間は 26.214(ms) 以下に制限されます。
- (2) インテリジェントI/O 割り込み11、またはCAN 割り込み2を使用する場合は、以下の機能を使用することができません。
- メイルボックス機能 (32ビットにメッセージサイズを指定している場合)
- 可変長メモリプール機能
- 恒久対策
上記内容(2)は、次期バージョンアップの際に改修する予定です。