MAEC TOOL NEWS:
MAECT-M34524T-MCU-020716D
4500シリーズ4524,4554グループ用MCU基板M34524T-MCUの低速モード使用時の注意事項を連絡します。
- 該当製品
M34524T-MCU
- 内容
本内容は、エミュレータの制限事項です。
M34524T-MCUを動作源クロック f(Xcin)の低速モードで使用し、メインクロック発振回路制御ビット(MR1)を "1" に設定してメインクロックを停止させた場合、正常動作せず、クロック停止状態となります。
※ 低速モードから時計動作モード、および低速モードからRAMバックアップモードへ移行・復帰する動作については問題ありません。
- 対応策
低速モード使用中は、メインクロックを停止させないでください。
(メインクロック発振回路制御ビット(MR1)を常に "0" の状態で使用してください。)
※ 低速モード使用中にメインクロックを停止させる必要がある場合は、OTP版マイコンで評価してください。