MAEC TOOL NEWS:
MAECT-M3T-PD308F-020801D
M3T-PD308F V.2.00 Release 1
日本語版・英語版
バージョンアップのお知らせ
|
M32C/80, M16C/70シリーズ用エミュレータデバッガM3T-PD308Fの日本語版、英語版をV.1.00 Release 1 から V.2.00 Release 1 にバージョンアップしました。
- バージョンアップ内容
- 1.1 新機能
| (1) |
M16C/70シリーズをサポートしました。 |
| (2) |
IAR社製 EWM32C C++デバッグ機能をサポートしました。 |
| (3) |
トレースウィンドウに、実行命令とデータアクセス内容を同時に表示するモード "MIX表示モード" を追加しました。 |
| (4) |
トレースウィンドウでトレースデータをテキスト形式で保存する場合、ソースコード、ファイル名、および行番号を追加できるようにしました。 |
| (5) |
ソースウィンドウおよびプログラムウィンドウで、選択した行のアドレスをプログラムカウンタ (PC) に設定する機能を追加しました。 |
| (6) |
S/Wブレークポイント設定ウィンドウ、およびアドレス一致ブレークポイント設定ウィンドウで選択したブレークポイントの位置を、プログラムウィンドウに表示する機能を追加しました。 |
| (7) |
ステータスバーに使用中の通信インタフェースを表示するようにしました。 |
| (8) |
通信インタフェースにUSBを選択した時、ホストマシンにUSB接続されている複数のエミュレータから、接続するエミュレータを選択できるようにしました。 |
| (9) |
メインクロックへの供給クロックに、ユーザが定義したクロック (ユーザが設定した周波数をもとにPC7501内部で生成されたクロック) を選択できるようにしました。 |
| (10) |
CPU書換えモード (フラッシュメモリの機能) を使用したユーザプログラムのデバッグをサポートしました。 |
- 1.2 改修内容
| (1) |
Customizeダイアログ、またはPathスクリプトコマンドでサーチパスを設定しても、プログラムウィンドウ等に正しいソースファイルが表示されない場合がある制限事項を改修しました。
詳しくは 2001年12月16日発行のMAEC TOOL NEWS "M3T-PD32RSIM, M3T-PD308SIM, M3T-PD30SIM, M3T-PD79SIM, M3T-PD77SIM, M3T-PD38SIM, M3T-PD32R, M3T-PD308F, M3T-PD308, M3T-PD30, M3T-PD79, M3T-PD77, M3T-PD38, PD308M, PD30M ご使用上のお願い" を参照してください。
|
| (2) |
C言語デバッグ機能使用時に、Windowsのエラーメッセージが表示され強制終了する場合がある制限事項を改修しました。
詳しくは 2002年05月01日発行のMAEC TOOL NEWS "M3T-PD308F V.1.00 Release 1 ご使用上のお願い" を参照してください。
|
| (3) |
ターゲットプログラム実行中に内部ROM領域にソフトウェアブレークを設定できない制限事項を改修しました。
|
| (4) |
M32C/83 2.0cut品実装エミュレータシステムが、ldc命令のステップ実行、およびソフトウェアブレーク設定ができない制限事項は、M32C/83 3.0cut品実装エミュレータシステムと本製品に含まれるファームウェアを使用することで解消されます。
3.0cut品を実装したエミュレータシステムのバージョンアップについては 2002年07月01日発行のMAEC TOOL NEWS "M30830T-EPB(特別量産品) 無償バージョンアップのお知らせ" と "M30830T-RPD-E発売のお知らせ" を参照してください。 |
- バージョンアップと購入方法
- 2.1 オンラインバージョンアップ(無償)
- 日本語版はここからダウンロードしてください。
- 英語版はここからダウンロードしてください。
- 2.2 新規購入またはCD-ROMによるバージョンアップ(有償)
- CD-ROMによるバージョンアップも受け付けております。
ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス営業または特約店までご連絡ください。
- [新規ご購入の場合]
| 製品名 | : | M3T-PD308F |
| バージョン番号 | : | V.2.00 |
| リリース番号 | : | Release 1 |
| ----- |
言語
(いずれか選択) | : | □日本語版
□英語版 |
| ----- |
| 製品の使用環境 | : |
Windows XP、Windows Me、Windows 98、Windows 95、Windows 2000、Windows NT 4.0 |
- [CD-ROMによるバージョンアップの場合]
- 上記情報に加えて、ご使用中の製品のライセンスID、またはシリアル番号をご連絡ください。