MAEC TOOL NEWS:
MAECT-M3T-SRA74-020801D
M3T-SRA74 V.4.10 Release 1A
Windows版
バージョンアップのお知らせ
|
740ファミリ用リロケータブルアセンブラM3T-SRA74のWindows版をV.4.10 Release 1 からV.4.10 Release 1A にバージョンアップしました。
- バージョンアップ内容
- 1.1 インストーラの改修
- Windows版 M3T-SRA74のインストール時、誤った環境変数 "INC74" を設定していたインストーラを、正しい環境変数 "INC" を設定するように改修しました。
詳しくは、2002年5月1日発行のMAEC TOOL NEWS "M3T-SRA74 ご使用上のお願い" を参照してください。
M3T-SRA74 V.4.10 Release 1Aでバージョンアップされたのは、インストーラのみです。
M3T-SRA74に含まれるインストーラ以外のソフトウェアは、V.4.10 Release 1から変更ありません。
- バージョンアップと購入方法
- 2.1 オンラインバージョンアップ(無償)
- 日本語版はここからダウンロードしてください。
- 英語版はここからダウンロードしてください。
- 2.2 新規購入またはCD-ROMによるバージョンアップ(有償)
- CD-ROMによるバージョンアップも受け付けております。
ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス営業または特約店までご連絡ください。
- [新規ご購入の場合]
| 製品名 | : | M3T-SRA74 |
| バージョン番号 | : | V.4.10 |
| リリース番号 | : | Release 1A |
| ----- |
言語
(いずれか選択) | : | □ 日本語版
□ 英語版 |
| ----- |
| 製品の使用環境 | : |
Windows XP、Windows Me、Windows 98、Windows 95、Windows 2000、Windows NT 4.0 |
- [CD-ROMによるバージョンアップの場合]
上記情報に加えて、ご使用中の製品のライセンスIDをご連絡ください。