MAEC TOOL NEWS:
MAECT-IODLL-020916D
シミュレータデバッガ カスタマイズキット
PDxxSIM I/O DLLキット
日本語版
提供開始のお知らせ
|
シミュレータデバッガのカスタマイズキットPDxxSIM I/O DLLキット日本語版の提供を開始します。
※ PDxxSIM I/O DLLキットはサポートしないことを前提として配布しています。
また、Windowsアプリケーション開発ツールに関する技術サポートは、実施していません。ご質問いただいても回答致しかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 概要
- シミュレータデバッガM3T-PDxxSIMは、I/O DLL*をロードし、1命令実行やメモリのRead/Write、割り込み発生等のタイミングに同期させてI/O DLLを動作させることができます。
今回ご提供するPDxxSIM I/O DLLキットは、I/O DLLの作成をサポートします。
- ※ I/O DLLの作成には、市販のWindowsアプリケーション開発ツールMicrosoft Visual C++が必要です。
| DLL*: |
Dynamic Link Libraryの略。
実行可能ルーチン(特定の関数または関数の集合を提供するルーチン) を、拡張子.dllを持つファイルとして別に保存しておくことを可能にするオペレーティングシステムの機能。これらのルーチンは、呼び出し元プログラムが必要とするときにのみ読み込まれる。 |
- 対応シミュレータデバッガ
PDxxSIM I/O DLLキットは以下のバージョン以降をサポートします。
| M32C/80, M16C/80, M16C/70シリーズ用 | M3T-PD308SIM V.3.00 Release 2 |
| M16C/60, M16C/30, M16C/20, M16C/10シリーズ用 | M3T-PD30SIM V.5.00 Release 1 |
- 利用例
- マイコンの入出力ポートや、内蔵周辺機能の動作をシミュレートしてプログラムの動作を確認できます。
- I/O DLLからMicrosoft Excelのインタフェースを呼び出し、ポートに入力するデータをExcelファイルから読み込んだり、ポートの出力をExcelファイルに書き込んで出力結果を分析することができます。
- 入手方法
こちら からPDxxSIM I/O DLLキットのインストールプログラムをダウンロードしてください。
- 使用方法
PDxxSIM I/O DLLキットに含まれているユーザーズマニュアルおよびリリースノートを参照してください。
PDxxSIM I/O DLLキット ユーザーズマニュアル(PDF) は、マニュアルダウンロードサイト からもダウンロードできます。