MAEC TOOL NEWS:
MAECT-M3T-NC30WA-020916D
M3T-NC30WA V.5.00 Release 2
日本語版・英語版
バージョンアップのお知らせ
|
M16C/60, M16C/30, M16C/20, M16C/10シリーズ用Cコンパイラ (アセンブラ・統合化開発環境付き) M3T-NC30WA をV.5.00 Release 1からV.5.00 Release 2にバージョンアップしました。
- バージョンアップ内容
- 1.1 機能追加および変更点
- (1) Cコンパイラ NC30
- 未使用引数を警告するオプション "-Wno_used_argument" を追加しました。
- 以下のような、#defineによる定義に対して出力されていた不必要な二重定義のワーニングを出力しないように、プリプロセッサcpp30を改訂しました。
[例]
#define aaa bbb
#define aaa bbb //
===> [Warning(cpp30)a.c, line 2] redefined 'aaa'
- (2) アセンブラ AS30
- アセンブラ指示命令 ".INCLUDE" の機能を改訂しました。
- (3) マップビューワ
- マップ情報印刷機能を追加しました。
- 概要ビューウィンドウ (左側ウィンドウ) のスクロール機能を追加しました。
- メモリサイズイメージの拡大および縮小表示機能を追加しました。
- 1.2 改修内容
| (1) | 構造体メンバに変数または即値の代入を行う場合の注意事項
詳しくは、2001年4月1日発行のMAEC TOOL NEWS "NC308WA, NC30WA ご使用上のお願い" を参照してください。 |
| (2) | 指示命令 ".INCLUDE" に関する注意事項
詳しくは、2002年1月16日発行のMAEC TOOL NEWS"M3T-NC308WA, M3T-NC30WA, M3T-NC79WA, AS308, AS30, AS79 ご使用上のお願い" を参照してください。 |
| (3) | switch-case文に関する注意事項
詳しくは、2002年3月1日発行のMAEC TOOL NEWS "M3T-NC308WA, M3T-NC30WA ご使用上のお願い" を参照してください。 |
| (4) | #pragma SPECIAL宣言された関数を呼び出す時の注意事項
デバッグ情報に関する注意事項
詳しくは、2002年3月1日発行のMAEC TOOL NEWS "M3T-NC30WA V.5.00 Release 1 ご使用上のお願い" を参照してください。 |
| (5) | 条件式の生成コードに関する注意事項
詳しくは、2002年3月16日発行のMAEC TOOL NEWS "M3T-NC30WA V.5.00 Release 1 ご使用上のお願い" を参照してください。 |
| (6) | 拡張機能指示命令 "@(文字列の連結)" に関する注意事項
タグジャンプに関する注意事項
詳しくは、2002年4月16日発行のMAEC TOOL NEWS "M3T-NC308WA, M3T-NC30WA, M3T-NC79WA ご使用上のお願い" を参照してください。 |
| (7) | if文中のビットフィールドの評価結果に関する注意事項
条件式の生成コードに関する注意事項
詳しくは、2002年5月1日発行のMAEC TOOL NEWS "M3T-NC308WA, M3T-NC30WA, M3T-NC79WA ご使用上のお願い" を参照してください。 |
| (8) | switch文の分岐先に関する注意事項
指示命令 ".ORG" に関する注意事項
詳しくは、2002年6月1日発行のMAEC TOOL NEWS "M3T-NC308WA, M3T-NC30WA, M3T-NC79WA, M3T-NC77WA, AS308, AS30, AS79 ご使用上のお願い" を参照してください。 |
| (9) | _Bool型変数の使用時に関する注意事項
if-else文のif節およびelse節それぞれの実行文中に同一の条件式をもつif-else文がある場合に関する注意事項
詳しくは、2002年6月1日発行のMAEC TOOL NEWS "M3T-NC30WA V.5.00 Release 1 ご使用上のお願い" を参照してください。 |
| (10) | マクロ指示命令 ".LOCAL" に関する注意事項
詳しくは、2002年6月16日発行のMAEC TOOL NEWS "M3T-NC308WA, M3T-NC30WA, M3T-NC79WA, AS308, AS30, AS79 ご使用上のお願い" を参照してください。 |
| (11) | 条件式が同じである2つのif文が連続している場合の注意事項
最適化により不正にif文等の条件文のコードを削除する場合がある問題
詳しくは、2002年8月1日発行のMAEC TOOL NEWS "M3T-NC30WA V.5.00 Release 1 ご使用上のお願い" を参照してください。 |
| (12) | if文またはswitch文を記述した場合の注意事項
詳しくは、2002年9月16日発行のMAEC TOOL NEWS "M3T-NC308WA V.5.00 Release 1, M3T-NC30WA V.5.00 Release 1 ご使用上のお願い" を参照してください。 |
- バージョンアップと購入方法
- 2.1 オンラインバージョンアップ(無償)
- 日本語版はここからダウンロードしてください。
- 英語版はここからダウンロードしてください。
- 2.2 新規購入またはCD-ROMによるバージョンアップ(有償)
- CD-ROMによるバージョンアップも受け付けております。
ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス営業または特約店までご連絡ください。
- [新規ご購入の場合]
| 製品名 | : | M3T-NC30WA |
| バージョン番号 | : | V.5.00 |
| リリース番号 | : | Release 2 |
| ----- |
言語
(いずれか選択) | : | □日本語版
□英語版 |
| ----- |
製品の使用環境
(いずれか選択) | : |
□Windows XP、Windows Me、Windows 98、Windows 95、Windows 2000、Windows NT 4.0 |
| □Solaris | ※日本語版のみ |
| □HP-UX | ※日本語版のみ |
| □Linux | ※日本語版のみ |
- [CD-ROMによるバージョンアップの場合]
上記情報に加えて、ご使用中の製品のライセンスID、またはシリアル番号をご連絡ください。