MAEC TOOL NEWS:
MAECT-M3T-CC32R-021016D
M3T-CC32R V.4.00 Release 1
日本語版・英語版
バージョンアップのお知らせ
|
M32Rファミリ用クロスツールキットM3T-CC32Rを V.3.20 Release 1 から V.4.00 Release 1にバージョンアップしました。
- バージョンアップ内容
- 1.1 新機能および変更点
| (1) |
グローバルな最適化(-O4を含むオプション指定時に有効)を強化しました。 |
| (2) |
M32R-FPUコア(M32R/ECUシリーズの32180、32182グループで採用のCPUコア)
の拡張命令(FPU命令など)に対応しました。
M32R-FPUコアの拡張命令を使ったコード生成(Cコンパイラ)と、M32R-FPU
コアの拡張命令を用いたアセンブリ言語の記述(アセンブラ)が可能になりました。 |
| (3) |
C言語関数のインライン展開に対応しました。 |
| (4) |
switch文のコード生成に関するオプションを追加しました。 |
- 1.2 改修内容
-
- バージョンアップと購入方法
- 2.1 オンラインバージョンアップ(無償)
- M3T-CC32Rのバージョンにより、バージョンアップ方法が異なります。
| (1) |
M3T-CC32R V.1.00 Release 4以上をご使用の場合 (既にライセンスIDをお持ちの場合)
日本語版はここからダウンロードしてください。
英語版はここからダウンロードしてください。 |
|
| (2) |
M3T-CC32R V.1.00 Release 1~V.1.00 Release 3をご使用の場合
M3T-CC32R無償ライセンスID発行申し込み用紙に必要事項を明記の上、E-mailまたはFAXにて弊社まで送付してください。折返しライセンスID証書を発行いたします。
このライセンスIDを使用して弊社ホームページ(上記(1)参照)からダウンロードした M3T-CC32R の最新バージョンをインストールしてください。
[注意事項]
| ※ |
無償ライセンスIDをお申込みいただけるのは、ユーザ登録されているお客様に限ります。 |
| ※ |
発行したライセンスID証書は、以降のバージョンアップおよびサポートに必要になりますので大切に保存してください。 |
| ※ |
V.1.00 Release 4から、IBJ版とIBE版は廃止されております。また、V.3.00 Release 1から、SPARC版は廃止されております。
バージョンアップのときには IBJ版の方はW95J版を、IBE版の方はW95E版を、SPARC版の方はSolaris版をそれぞれご指定ください。 |
[申し込み先]
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-6 アクロス新大阪ビル
株式会社ルネサス ソリューションズ
業務部 生産管理課 M3T-CC32R無償ライセンスID発行申し込み係
E-mail : shipment_tool@renesas.com
FAX : 06-6398-6193 |
- 2.2 新規購入またはCD-ROMによるバージョンアップ(有償)
- CD-ROMによるバージョンアップも受け付けております。
ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス営業または特約店までご連絡ください。
- [新規ご購入の場合]
| 製品名 | : | M3T-CC32R |
| バージョン番号 | : | V.4.00 |
| リリース番号 | : | Release 1 |
| ----- |
言語
(いずれか選択) | : | □日本語版
□英語版 |
| ----- |
製品の使用環境
(いずれか選択) | : |
□Windows XP、Windows Me、Windows 98、Windows 95、Windows 2000、Windows NT 4.0 |
| □Solaris | ※日本語版のみ |
| □HP-UX | ※日本語版のみ |
- [CD-ROMによるバージョンアップの場合]
上記情報に加えて、ご使用中の製品のライセンスID、またはシリアル番号をご連絡ください。