MAEC TOOL NEWS:
MAECT-M3T-PD79_1-021016D
M3T-PD79 V.4.10 Release 1A
M3T-PD77 V.4.10 Release 1A
M3T-PD38 V.5.10 Release 1A
日本語版・英語版
バージョンアップのお知らせ
|
エミュレータデバッガ(M3T-PD79, M3T-PD77, M3T-PD38) を以下のとおりバージョンアップしました。
- 79xxシリーズ用 M3T-PD79 V.4.10 Release 1A
- 77xxシリーズ用 M3T-PD77 V.4.10 Release 1A
- 740ファミリ用 M3T-PD38 V.5.10 Release 1A
- バージョンアップ内容
エミュレータデバッガ起動時に通信エラーが発生する場合がある制限事項を改修しました。
以下の製品のインストールのときに、LPTパラレル用デバイスドライバmlptdrv2.sysを有効にするための情報がレジストリに書き込まれませんでした。
- M3T-PD79 V.4.10 Release 1
- M3T-PD77 V.4.10 Release 1
- M3T-PD38 V.5.10 Release 1
そのため、以下2点の発生条件をすべて満たす場合に、エミュレータデバッガ起動時に通信エラーが発生する場合がある制限事項を改修しました。
(1) Windows XP, Windows 2000またはWindows NT4.0のいずれかのOSで使用する。
(2) LPTパラレルインタフェースを選択する。
詳しくは、2002年10月16日発行のMAEC TOOL NEWS "M3T-PD79 V.4.10 Release 1, M3T-PD77 V.4.10 Release 1, M3T-PD38 V.5.10 Release 1, ご使用上のお願い" を参照してください。
- バージョンアップと購入方法
- 2.1 オンラインバージョンアップ(無償)
- 日本語版はここからダウンロードしてください。
- 英語版はここからダウンロードしてください。
- 2.2 お手持ちの製品が以下のバージョンの場合(無償)
- 10月15日までに購入されたお客様で、CD-ROMによるバージョンアップを希望されるお客様は、無償にてバージョンアップいたします。
- M3T-PD79 V.4.10 Release 1
- M3T-PD77 V.4.10 Release 1
- M3T-PD38 V.5.10 Release 1
無償バージョンアップ申込書 に必要事項を明記の上、E-mailまたはFAXにて弊社まで送付してください。
[申し込み先]
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-6 アクロス新大阪ビル
株式会社ルネサス ソリューションズ
業務部 生産管理課 M3T-PD79、M3T-PD77、M3T-PD38無償バージョンアップ申し込み係
E-mail : shipment_tool@renesas.com
FAX : 06-6398-6193
- 2.3 新規購入またはCD-ROMによるバージョンアップ(有償)
- CD-ROMによるバージョンアップも受け付けております。
ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス営業または特約店までご連絡ください。
- [新規ご購入の場合]
| 製品名 | : |
|
| バージョン番号 | : |
|
| リリース番号 | : |
|
| ----- |
言語
(いずれか選択) | : | □日本語版
□英語版 |
| ----- |
製品の使用環境
(いずれか選択) | : |
□Windows XP、Windows Me、Windows 98、Windows 95、Windows 2000、Windows NT 4.0 |
- [CD-ROMによるバージョンアップの場合]
上記情報に加えて、ご使用中の製品のライセンスIDをご連絡ください。