MAEC TOOL NEWS:
MAECT-M3T-MR32R-021016D
M32Rファミリ用リアルタイムOS M3T-MR32Rの使用上の注意事項を連絡します。
- コンフィグレーションファイルにおける最大項目数定義の記述に関する注意事項
- 該当製品
M3T-MR32R V.3.20 Release 1 ~ M3T-MR32R V.3.40 Release 1
- 内容
コンフィグレーションファイルをコンフィグレータで実行すると、"sys_rom.inc"ファイルを出力し続け、コンフィグレータが終了しなくなります。
- 発生条件
- 以下2点のいずれかの条件を満たす場合、発生します。
- (1) 最大項目数定義の(a)に示す任意のオブジェクトの最大値の定義を省略し、かつ定義を省略したオブジェクトを33個以上定義している場合
- (2) 最大項目数定義に定義した(a)に示す任意のオブジェクトの最大値を超えるオブジェクトを定義しており、かつそのオブジェクト数が33個以上の場合
- (a) 該当するオブジェクト
- イベントフラグ
- メイルボックス
- セマフォ
- 固定長メモリプール
- ランデブ用ポート
- 優先度付きメイルボックス
- 回避策
最大項目数定義に定義するオブジェクトの最大値を、定義されたオブジェクトの数以上となるように定義してください。
- 恒久対策
本内容は、次期バージョンで改修する予定です。