|
 |
MAEC TOOL NEWS:
MAECT-M3T-PD32RSIM-021101D
M3T-PD32RSIM V.2.00 Release 1
日本語版・英語版
バージョンアップのお知らせ
|
M32Rファミリ用シミュレータデバッガM3T-PD32RSIMの日本語版、英語版をV.1.10 Release 1からV.2.00 Release 1にバージョンアップしました。
- バージョンアップ内容
- 1.1 新機能と仕様変更
- (1) 32104、32180、および32182グループに対応しました。
- (2) プログラムの実行履歴を記録および参照できるトレース機能をサポートしました。
- (3) 周期的に発生させるタイマ割り込みをダイアログで設定できるようにしました。
- (4) ファイルの読み込みやイベント設定などを、ドラッグ&ドロップで実行できるようにしました。
- (5) ソースウィンドウ上でソースファイルを編集できるようにしました。
- (6) ツールバーのボタンデザインを変更しました。
- (7) ソースウィンドウのMIX表示をファイルに保存できるようにしました。
- (8)メモリウィンドウで表示するメモリの番地をスタックポインタの変化に合わせて自動的に更新できるようにしました。
- (9) デバッガ拡張キット(PDSDK COMキット)に対応しました。
- (10) シミュレータ拡張キット(I/O DLLキット)に対応しました。
- 1.2 改修内容
| (1) | ターゲットプログラム実行中に、ダイアログボックス (ブレークポイントの設定や表示ウィンドウを変更するためのダイアログボックス等) を表示しようとしても、ダイアログボックスが表示されず、その後の操作ができなくなることがある制限事項を改修しました。
詳しくは、2001年5月16日発行のMAEC TOOL NEWS "PD32RSIM, PD308SIM, PD30SIM, PD79SIM, PD77SIM, PD38SIM, PD32000, PD32R, PD308, PD30, PD79, PD77, PD38, PD308M, PD30M ご使用上のお願い" を参照してください。 |
| (2) | Cウォッチウィンドウに変数を登録すると、デバッガが異常終了することがある制限事項を改修しました。
詳しくは、2001年8月1日発行のMAEC TOOL NEWS "PD32RSIM, PD308SIM, PD30SIM, PD79SIM, PD77SIM, PD38SIM, PD32000, PD32R, PD308, PD30, PD79, PD77, PD38, PD308M, PD30M ご使用上のお願い" を参照してください。 |
| (3) | ターゲットプログラム (ロードモジュール) のダウンロード中に他のWindowsアプリケーションを起動する、もしくは起動している他のWindowsアプリケーションに表示を切り替えた場合、デバッガが反応しなくなることがある制限事項を改修しました。 |
| (4) | ソースウィンドウがオープンできない、もしくはオープンできてもソースウィンドウの表示が異常となる場合がある制限事項を改修しました。
(3)と(4)の詳しくは、2001年12月16日発行のMAEC TOOL NEWS "M3T-PD32RSIM, M3T-PD308SIM, M3T-PD30SIM, M3T-PD79SIM, M3T-PD77SIM, M3T-PD38SIM, M3T-PD32R, M3T-PD308F, M3T-PD308, M3T-PD30, M3T-PD79, M3T-PD77, M3T-PD38, PD308M, PD30M ご使用上のお願い" を参照してください。 |
| (5) | ELF/DWARF形式のターゲットプログラム (ロードモジュール) のダウンロードを途中でキャンセルすると、デバッガが異常終了する場合がある制限事項を改修しました。
詳しくは、2002年7月16日発行のMAEC TOOL NEWS "M3T-PD32RSIM, M3T-PD32R ご使用上のお願い" を参照してください。 |
- バージョンアップと購入方法
- 2.1 オンラインバージョンアップ(無償)
- 日本語版はここからダウンロードしてください。
- 英語版はここからダウンロードしてください。
- 2.2 新規購入またはCD-ROMによるバージョンアップ(有償)
- CD-ROMによるバージョンアップも受け付けております。
ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス営業または特約店までご連絡ください。
- [新規ご購入の場合]
| 製品名 | : | M3T-PD32RSIM |
| バージョン番号 | : | V.2.00 |
| リリース番号 | : | Release 1 |
| ----- |
言語
(いずれか選択) | : | □日本語版
□英語版 |
| ----- |
製品の使用環境
(いずれか選択) | : |
□Windows XP、Windows Me、Windows 98、Windows 95、Windows 2000、Windows NT 4.0 |
- [CD-ROMによるバージョンアップの場合]
上記情報に加えて、ご使用中の製品のライセンスID番号をご連絡ください。
|