MAEC TOOL NEWS:
MAECT-M3T-MR308-021116D
M3T-MR308 V.1.20 Release 1
日本語版
バージョンアップのお知らせ
|
M32C/80, M16C/80, M16C/70シリーズ用リアルタイムOSを以下のとおりバージョンアップしました。
- リアルタイムOS開発キット M3T-MR308K V.1.20 Release 1 日本語版
- リアルタイムOS量産契約 M3T-MR308S V.1.20 Release 1 日本語版
- バージョンアップ内容
- 1.1 新機能
| (1) |
M32C/80シリーズMCUをサポートしました。
これにより、M32C/82, 83グループで、インテリジェントI/O 割り込み11、またはCAN 割り込み2を使用する場合の制限事項が解消されました。
詳しくは、2002年7月16日発行MAEC TOOL NEWS "M3T-MR308 ご使用上のお願い" を参照ください。 |
| (2) | M16C/70シリーズMCUをサポートしました。
システムタイマの設定に、M16C/70シリーズMCUのハードウェアタイマを設定できます。 |
| (3) | Linux (日本語 Turbolinux 7 Workstation) をサポートしました。 |
- バージョンアップと購入方法
- 2.1 オンラインバージョンアップ(無償)
- リアルタイムOS開発キット M3T-MR308Kはここから ダウンロードしてください。
- リアルタイムOS量産契約 M3T-MR308Sはここから ダウンロードしてください。
- 2.2 新規購入またはCD-ROMによるバージョンアップ(有償)
- CD-ROMによるバージョンアップも受け付けております。
ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス営業または特約店までご連絡ください。
- [新規ご購入の場合]
| 製品名 | : | □M3T-MR308K
□M3T-MR308S |
| バージョン番号 | : | V.1.20 |
| リリース番号 | : | Release 1 |
| ----- |
| 言語 | : | 日本語版 |
| ----- |
製品の使用環境
(いずれか選択) | : |
□Windows XP、Windows Me、Windows 98、Windows 95、Windows 2000、Windows NT 4.0
□Solaris
□HP-UX
□LINUX |
- [CD-ROMによるバージョンアップの場合]
上記情報に加えて、ご使用中の製品のライセンスIDをご連絡ください。
※ M3T-MR308Sのバージョンアップは、M3T-MR308Kをお申し込みください。
M3T-MR308Sは、M3T-MR308Kのバージョンアップで入手できるCD-Rに同梱されていますので、M3T-MR308Kと別にバージョンアップする必要はありません。
なお、M3T-MR308Sをインストールする際は、M3T-MR308SのライセンスIDが必要になります。M3T-MR308KのライセンスIDでは、M3T-MR308Sはインストールできませんので注意してください。