MAEC TOOL NEWS:
MAECT-M3T-MR308-021201D
M3T-MR308 V.1.20 Release 1A
バージョンアップのお知らせ
|
M32C/80, M16C/80, M16C/70シリーズ用リアルタイムOSを以下のとおりバージョンアップしました。
- リアルタイムOS開発キット M3T-MR308K V.1.20 Release 1A 日本語版
- リアルタイムOS量産契約 M3T-MR308S V.1.20 Release 1A 日本語版
- バージョンアップ内容
- 1.1 改修内容
- 11月16日付でリリースしたM3T-MR308 V.1.20 Release 1の以下の問題を改修しました。
- メールボックス機能で32ビットサイズのメッセージを正常に送信できない。
- バージョンアップと購入方法
- 2.1 オンラインバージョンアップ(無償)
- リアルタイムOS開発キット M3T-MR308Kはここから ダウンロードしてください。
- リアルタイムOS量産契約 M3T-MR308Sはここから ダウンロードしてください。
- 2.2 新規購入またはCD-ROMによるバージョンアップ(有償)
- CD-ROMによるバージョンアップも受け付けております。
ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス営業または特約店までご連絡ください。
- [新規ご購入の場合]
| 製品名 | : | □M3T-MR308K
□M3T-MR308S |
| バージョン番号 | : | V.1.20 |
| リリース番号 | : | Release 1A |
| ----- |
製品の使用環境
(いずれか選択) | : |
□Windows XP、Windows Me、Windows 98、Windows 95、Windows 2000、Windows NT 4.0
□Solaris
□HP-UX
□LINUX |
- [CD-ROMによるバージョンアップの場合]
上記情報に加えて、ご使用中の製品のライセンスIDをご連絡ください。
※ M3T-MR308Sは、M3T-MR308Kのバージョンアップで入手できるCD-Rに同梱されていますので、M3T-MR308Kと別にバージョンアップする必要はありません。
なお、M3T-MR308Sをインストールする際は、M3T-MR308SのライセンスIDが必要になります。M3T-MR308KのライセンスIDでは、M3T-MR308Sはインストールできませんので注意してください。