MAEC TOOL NEWS:
MAECT-M3T-PD32R-021201D
M3T-PD32R V.3.00 Release 1
ご使用上のお願い
|
M32Rファミリ用エミュレータデバッガ M3T-PD32R V.3.00 Release 1の使用上の注意事項を連絡します。
本ツールニュース参照の際には、2003年3月1日発行 MAEC TOOL NEWS "M3T-PD32R V.3.00 Release 1 ご使用上のお願い" を併せて参照ください。
- 該当製品
M3T-PD32R V.3.00 Release 1
- 内容
フラッシュROMへダウンロードを行なう際、書き込みデータが存在しないセクタを消去する場合があります。
- 発生条件
- 以下の条件をすべて満たす場合に発生します。
- (1)64Kバイトアラインの中に3個以上のセクタが存在するフラッシュROMを使用している。
- (2) 書き込みデータが存在しないセクタが、書き込みデータが存在するセクタに挟まれている。
- 3.1 発生例
- 以下のフラッシュROMの場合、セクタ2の内容が消去されます。

- 回避策
本問題を改修したファームウエアを使用してください。
以下の手順で、改修済みファームウエアに置き換えてください。
| (1) | 改修済みファームウエア(m32rsdi0.lzh:193KB) をダウンロードする。 |
| (2) | ダウンロードしたファイルを解凍する。 |
| (3) | 解凍後ファイル「m32rsdi0.s」を「PD32R.exe」が存在するフォルダにコピーする。 |
| (4) |
次回のM3T-PD32R起動時に「We should download new firmware」のメッセージが表示されるので、「OK」ボタンを押す。
本操作は最初の起動時のみです。 |
| (5) | ファームウエアのバージョンを確認する。
(i) M3T-PD32Rを起動する。
(ii) Help -> About を実行すると、以下の改修済みファームウエアのバージョンが表示されます。
Firmware "M32RSDI0.S" Ver.2.01.25 |
上記のファームウェアはバージョンアップしました。以下のツールニュースから最新版のファームウェアをダウンロードしてください。
2003年3月1日発行 MAEC TOOL NEWS "M3T-PD32R V.3.00 Release 1 ご使用上のお願い"
- 恒久対策
次期バージョンアップの際に改修する予定です。