MAEC TOOL NEWS:
MAECT-M34502T-MCU-021201D
4500シリーズ4501, 4502, 4506, 4507, 4580グループ用MCU基板M34502T-MCUのP12/CNTR端子をCNTR信号入力機能として使用する場合の注意事項を連絡します。
- 該当製品
M34502T-MCU
- 内容
M34502T-MCUのP12/CNTR端子をタイマ2のイベントカウント用クロック入力 (CNTR信号入力) として使用した場合、クロックカウントが正常に行えません。
※ 本問題は、エミュレータのみで発生する問題であり、実MCUでは発生しません。
※ P12/CNTR端子をポートP12入出力ポート機能およびCNTR信号出力機能として使用する場合は問題ありません。
- 暫定対策
M34502T-MCUではCNTR信号入力機能は使用しないでください。
本機能をデバッグ・評価される場合は、OTP版のMCUでお願いします。
なお恒久対策が確定次第、別途ツールニュースで連絡します。