MAEC TOOL NEWS:
MAECT-TRONSHOW2003-021209D
ET2002ご来場の御礼
TRONSHOW2003のご案内
|
ET2002ご来場者様
2002年11月20日から3日間、パシフィコ横浜で開催されましたET2002も盛況のうちに閉幕いたしました。お忙しい中、三菱電機ブースにもたくさんの方々にお立ち寄りいただき、ご好評いただきましたこと、誠に厚く御礼申し上げます。
御礼かたがた、ET2002の結果報告と今後の三菱電機出展イベント (TRONSHOW2003) のご案内をさせていただきます。こちらにも是非お越しいただきますよう、心よりお待ち申し上げます。
- ET2002結果報告
ET2002へは昨年のMST2001と比べ約13%アップの、16,741名にご来場いただきました。
三菱電機ブースでは、昨年に比べ68%強アップの、960名の方々にアンケートにご協力いただきました。
◆ たくさんのご来訪ありがとうございました ◆
追加でご質問等がございましたら、ツール技術サポート窓口 までお寄せください。
- TRONSHOW2003 三菱電機出展のご案内
| (1) |
開催概要
| 会期 | : | 2002年12月12日(木)~14日(土) 3日間
10:00~17:30 (14日は17:00まで) |
| 会場 | : |
東京ラフォーレミュージアム六本木 |
| 主催 | : | 社団法人トロン協会 |
| 入場券 | : |
案内ハガキまたは、こちら からご招待券をプリントしてご持参いただきますと、無料で入場できます。 |
|
| (2) | TRONSHOW2003のみどころ
「ユビキタスコンピューティング (どこでもコンピュータ) とT-Engine」をメインテーマに取り上げ、ユビキタスコンピューティング環境の構築に最適な様々なTRONをご紹介します。 |
|
| (3) | 三菱電機出展内容
日立製作所殿や、KOBELCO殿と共同のT-Engine&μT-Engineの無線LANデモをはじめ、μT-Engineと三菱の暗号化技術MISTYの組み合わせデモや、WPCエキスポ・ET2002でも出展したμT-EngineでのBluetooth無線デモなどを出展します。
その他にも以下の展示がご覧いただけます。
- 次期高速M32Rを搭載した新μT-Engineボード出展
- μT-EngineによるIP Talk (IP電話) 開発例の紹介
- 三菱のITRONデバッグ機能の紹介
- サードパーティ製品の紹介など
また、以下のシアタープログラムにも参加いたします。
| 日時 | : | 12月13日(金) 10:50 - 11:10 |
| 内容 | : | 「μT-Engineのご紹介」 |
| 講師 | : |
三菱電機セミコンダクタ・アプリケーション・エンジニアリング(株)
第二技術本部 ソフトウエア企画プロジェクト
福井 昭也 |
|
| 日時 | : | 12月13日(金) 15:00 - 17:00 |
| 内容 | : | 「T-Engineパネルセッション」坂村健/T-Engine開発各社
三菱電機株式会社システムLSI事業化推進センター
清水プロジェクトグループマネージャー |
皆様のご来訪を心よりお待ち申し上げます。 |