MAEC TOOL NEWS:
MAECT-TM-021216D
TM V.3.20,
Windows版 M3T-CC32R, M3T-NC308WA, M3T-NC30WA
日本語版・英語版
機能強化パッチツール リリースのお知らせ
|
統合化開発環境 TM V.3.20の「依存関係の更新」機能を強化するパッチツールをリリースします。
- パッチツールの内容
統合化開発環境 TM V.3.20 のプロジェクトエディタの「依存関係の更新」機能を強化します。
従来は、C言語の前処理命令の#include文が記述されている行をすべて有効にしてインクルードファイルの依存関係を作成していましたが、本パッチツールによる機能強化後は#if~#else~#endif文中の無効になる行に記述されている#include記述行を除外して依存関係を作成します。これにより、依存関係にあるインクルードファイルのリストをより正確に得ることができるようになります。
- 対象製品
本パッチツールで以下の製品の機能を強化できます。
- TM V.3.20
- M3T-CC32R V.2.10 Release 1 ~ V.4.00 Release 1 Windows版
- M3T-NC308WA V.3.00 Release 1 ~ V.3.10 Release 3 Windows版
- M3T-NC30WA V.4.00 Release 1 ~ V.5.00 Release 2 Windows版
- 2.1 対象ファイル
- 以下のファイルの依存関係の更新処理が対象です。
- (1) M3T-CC32Rの場合
- Cソースファイル (アセンブリソースファイルは対象外です)
- (2) M3T-NC308WAまたはM3T-NC30WAの場合
- Cソースファイルおよびアセンブリソースファイル
- 入手方法とインストール手順
| (1) | パッチツールをダウンロードする。
日本語版はこちらから(tmv3patch_j.exe:759KB) ダウンロードしてください。
英語版はこちらから(tmv3patch_e.exe:761KB) ダウンロードしてください。 |
| (2) | TMを実行している場合は、一旦終了する。 |
| (3) | ダウンロードしたtmv3patch_j.exe (日本語版) またはtmv3patch_e.exe (英語版) を実行する。 |
| (4) | インストーラが起動されるので、インストーラが表示する手順に従い、インストールする。 |
【注意】
- パッチツールは、TMではなくクロスツール側の設定を更新することで機能強化を行います。従って、パッチツールの実行後にインストールしたクロスツールに対しては効果がありません。この場合は、クロスツールをインストールした後、再度パッチツールを実行してください。
- パッチツールを実行したクロスツールをアンインストールする時は、先に「製品名 TM V.3 Information」をアンインストールしてください。