RENESAS TOOL NEWS [RSO-M30800T-PTC-030613D]
M3062PT-EPB, M306N4T-EPB, M3062PT3-RPD-E, M3062PT3-RPD, M30800T-CPE
同梱の変換基板 M30800T-PTC 無償交換のお知らせ
|
以下のハードウェアツール製品に同梱している変換基板M30800T-PTCの無償交換についてご連絡します。
- M3062PT-EPB: M16C/62グループM16C/62P用エミュレーションプローブ[PC7501対応]
- M306N4T-EPB: M16C/6NグループM16C/6N4, M16C/6N5用エミュレーションプローブ[PC7501対応]
- M3062PT3-RPD-E: M16C/62グループM16C/62P用エミュレーションポッド
- M3062PT3-RPD: M16C/62グループM16C/62P用エミュレーションポッドTS品 (保守製品)
- M30800T-CPE: M16C/80グループ用コンパクトエミュレータ
- 内容
M30800T-PTC上の、エミュレーションポッド, プローブ, コンパクトエミュレータへ接続する側のコネクタCN1, CN2にフラックス残渣があり、接触不良を引き起こす製品がある、ということが判明しました。
現在ご使用の上記ツール製品が次項2に示す該当製品にあたる場合、付属している変換基板M30800T-PTCに接触不良の疑いがあるため、無償交換いたします。
- 該当製品
| 製品型名 | シリアルNo. | 変換基板M30800T-PTC識別番号(注) |
| M3062PT-EPB | 2JS0001 ~2JS0025
2KS0026 ~2KS0050
2LS0051 ~2LS0150
3AS0151A~3AS0200A
3BS0201A~3BS0250A
3CS0251A~3CS0300A
3CS9101 ~3CS9201 |
4桁の数字
(識別番号なし, または6桁の英数字は非該当) |
| M306N4T-EPB | 3BS0001~3BS0050
3CS0051~3CS0100 | 4桁の数字
※ ただし、0275~0280は非該当
(識別番号なし, または6桁の英数字は非該当) |
| M3062PT3-RPD-E | 3DS001 ~3DS030 | 4桁の数字, または識別番号なし
(6桁の英数字は非該当) |
| M3062PT3-RPD | 2JM001~2JM002
2KM003~2KM005
2LM006~2LM026
3BM027~3BM050
3CM051~3CM096 |
4桁の数字, または識別番号なし
(6桁の英数字は非該当) |
| M30800T-CPE | 1BS001 ~1BS004
1BS005Z~1BS007Z
1BS008
1BS009Z~1BS010Z
1KS011 ~1KS030
1LS031 ~1LS050 | 4桁の数字, または識別番号なし
(6桁の英数字は非該当) |
| (注) | 対象識別番号は、M30800T-PTC基板上面に記載しています。
記載例は、開発環境ホームページをご参照ください。
各製品の詳細は、開発環境ホームページのデータシートをご参照ください。
|
- 対策
無償でM30800T-PTCを交換いたします。お手数ながら、下記手順で交換手続きをお願いします。
| (1) | 最初に「M30800T-PTC無償交換申し込み用紙」に必要事項を明記の上、電子メールもしくはFAXにて弊社まで送付してください。 |
| (2) | 交換用M30800T-PTCを送付いたします。 |
| (3) | 動作確認後、旧M30800T-PTCを担当のルネサス営業, 特約店の者へお渡しいただくか、破棄してください。
[送付先]
〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-6 アクロス新大阪ビル
株式会社ルネサス ソリューションズ
生産管理課
M30800T-PTC無償交換係
E-mail : shipment_tool@renesas.com
FAX : 06-6398-6193 |
- 申し込み期間
2003年6月16日から2004年6月15日弊社到着分迄