RENESAS TOOL NEWS [2003年07月01日 : RSO-Translation_Helper-030701D]
Translation Helper V1.0.02
日本語版
バージョンアップのお知らせ
|
ソース移植用補助ツールTranslation Helper を V1.0.00 から V1.0.02 にバージョンアップしました。
- バージョンアップ内容
- (1) 移行性診断の「中断/再開」機能追加
- Cソースファイルおよびヘッダファイルの移行性診断を、ファイル単位で中断および再開することができます。
これにより、診断に長時間かかると予想される大規模プロジェクトの診断をファイル毎に分割して行うことができます。
- (2) ソースの変更が必要な箇所へのコメント記述機能追加
- Translation Helperは、ソースファイルから変更を必要する記述を検出すると、「From XX source to YY source」ウィンドウを表示します。そのウィンドウにある「Skip」ボタンをユーザがクリックした場合、Translation Helperは検出箇所を変換しません。
新バージョンでは「Skip」ボタンを選択した記述のある箇所に以下のコメントを常に記述します。
/* It needs to modify here. By Translation Helper */
- ダウンロードサイト
Translation Helperは、こちら から無償でダウンロードできます。