int x; void func(void) { switch (x) { case 1: ; case 2: ; case 3: ; case 4: ; case 5: ; case 6: ; case 7: ; case 8: ; case 9: ; case 10: ; case 11: ; case 12: ; case 13: ; case 14: ; case 15: ; case 16: ; case 17: ; case 18: ; case 19: ; case 20: ; case 21: ; case 22: ; case 23: ; case 24: ; case 25: ; case 26: ; case 27: ; case 28: ; case 29: ; case 30: ; case 31: ; case 32: ; case 33: ; case 34: ; case 35: ; case 36: ; case 37: ; case 38: ; case 39: ; case 40: ; case 41: ; case 42: ; case 43: ; case 44: ; case 45: ; case 46: ; case 47: ; case 48: ; case 49: ; case 50: ; case 51: ; case 52: ; case 53: ; case 54: ; case 55: ; case 56: ; case 57: ; case 58: ; case 59: ; case 60: ; case 61: ; case 62: ; case 63: ; case 64: ; case 65: ; case 66: ; case 67: ; case 68: ; case 69: ; case 70: ; case 71: ; case 72: ; case 73: ; case 74: ; case 75: ; case 76: ; case 77: ; case 78: ; case 79: ; case 80: ; case 81: ; case 82: ; case 83: ; case 84: ; case 85: ; case 86: ; case 87: ; case 88: ; case 89: ; case 90: ; case 91: ; case 92: ; case 93: ; case 94: ; case 95: ; case 96: ; case 97: ; case 98: ; case 99: ; case 100: ; case 101: ; case 102: ; case 103: ; case 104: ; case 105: ; case 106: ; case 107: ; case 108: ; case 109: ; case 110: ; case 111: ; case 112: ; case 113: ; case 114: ; case 115: ; case 116: ; case 117: ; case 118: ; case 119: ; case 120: ; case 121: ; case 122: ; case 123: ; case 124: ; case 125: ; case 126: ; case 127: ; case 128: ; case 129: ; case 130: ; case 131: ; case 132: ; case 133: ; case 134: ; case 135: ; case 136: ; case 137: ; case 138: ; case 139: ; case 140: ; case 141: ; case 142: ; case 143: ; case 144: ; case 145: ; case 146: ; case 147: ; case 148: ; case 149: ; case 150: ; case 151: ; case 152: ; case 153: ; case 154: ; case 155: ; case 156: ; case 157: ; case 158: ; case 159: ; case 160: ; case 161: ; case 162: ; case 163: ; case 164: ; case 165: ; case 166: ; case 167: ; case 168: ; case 169: ; case 170: ; case 171: ; case 172: ; case 173: ; case 174: ; case 175: ; case 176: ; case 177: ; case 178: ; case 179: ; case 180: ; case 181: ; case 182: ; case 183: ; case 184: ; case 185: ; case 186: ; case 187: ; case 188: ; case 189: ; case 190: ; case 191: ; case 192: ; case 193: ; case 194: ; case 195: ; case 196: ; case 197: ; case 198: ; case 199: ; case 200: ; case 201: ; case 202: ; case 203: ; case 204: ; case 205: ; case 206: ; case 207: ; case 208: ; case 209: ; case 210: ; case 211: ; case 212: ; case 213: ; case 214: ; case 215: ; case 216: ; case 217: ; case 218: ; case 219: ; case 220: ; case 221: ; case 222: ; case 223: ; case 224: ; case 225: ; case 226: ; case 227: ; case 228: ; case 229: ; case 230: ; case 231: ; case 232: ; case 233: ; case 234: ; case 235: ; case 236: ; case 237: ; case 238: ; case 239: ; case 240: ; case 241: ; case 242: ; case 243: ; case 244: ; case 245: ; case 246: ; case 247: ; case 248: ; case 249: ; case 250: ; case 251: ; case 252: ; case 253: ; case 254: ; case 255: ; case 256: ; case 257: ; case 258: ; case 259: ; case 260: ; case 261: ; case 262: ; case 263: ; case 264: ; case 265: ; case 266: ; case 267: ; case 268: ; case 269: ; case 270: ; case 271: ; case 272: ; case 273: ; case 274: ; case 275: ; case 276: ; case 277: ; case 278: ; case 279: ; case 280: ; case 281: ; case 282: ; case 283: ; case 284: ; case 285: ; case 286: ; case 287: ; case 288: ; case 289: ; case 290: ; case 291: ; case 292: ; case 293: ; case 294: ; case 295: ; case 296: ; case 297: ; case 298: ; case 299: ; case 300: ; case 301: ; case 302: ; case 303: ; case 304: ; case 305: ; case 306: ; case 307: ; case 308: ; case 309: ; case 310: ; case 311: ; case 312: ; case 313: ; case 314: ; case 315: ; case 316: ; case 317: ; case 318: ; case 319: ; case 320: ; case 321: ; case 322: ; case 323: ; case 324: ; case 325: ; case 326: ; case 327: ; case 328: ; case 329: ; case 330: ; case 331: ; case 332: ; case 333: ; case 334: ; case 335: ; case 336: ; case 337: ; case 338: ; case 339: ; case 340: ; case 341: ; case 342: ; case 343: ; case 344: ; case 345: ; case 346: ; case 347: ; case 348: ; case 349: ; case 350: ; case 351: ; case 352: ; case 353: ; case 354: ; case 355: ; case 356: ; case 357: ; case 358: ; case 359: ; case 360: ; case 361: ; case 362: ; case 363: ; case 364: ; case 365: ; case 366: ; case 367: ; case 368: ; case 369: ; case 370: ; case 371: ; case 372: ; case 373: ; case 374: ; case 375: ; case 376: ; case 377: ; case 378: ; case 379: ; case 380: ; case 381: ; case 382: ; case 383: ; case 384: ; case 385: ; case 386: ; case 387: ; case 388: ; case 389: ; case 390: ; case 391: ; case 392: ; case 393: ; case 394: ; case 395: ; case 396: ; case 397: ; case 398: ; case 399: ; case 400: ; case 401: ; case 402: ; case 403: ; case 404: ; case 405: ; case 406: ; case 407: ; case 408: ; case 409: ; case 410: ; case 411: ; case 412: ; case 413: ; case 414: ; case 415: ; } }