RENESAS TOOL NEWS [ 2003年09月16日 : RSO-M3T-MR30-030916D ]
M3T-MR30 V.3.30 Release 2
日本語版
バージョンアップのお知らせ
|
M16C/60,30,20,10シリーズ用 リアルタイムOS M3T-MR30を以下のとおりバージョンアップしました。
- リアルタイムOS開発キット M3T-MR30K V.3.30 Release 2
- リアルタイムOS量産契約 M3T-MR30S V.3.30 Release 2
- バージョンアップ内容
- 1.1 新機能
| (1) | MISRA C(※)に対応しました。
コンパイルオプション -D__MISRA_C__を指定すると、MISRA Cルール対応のプロトタイプ宣言が選択されるようにしました。
|
| (2) | Linux(日本語 Turbolinux 7 Workstation) をサポートしました。
|
| ※ | MISRA Cとは、自動車業界が中心になって組織されたソフトウエアの信頼性に関する非営利団体 MISRA (Motor Industry Software Reliability Association) が作成した自動車用ソフトウエア向けのC言語の利用ガイドラインのことです。このガイドラインには、C言語の記述に関して127種類のルールが定められています。 これらのルールをMISRA Cルールと呼びます。 |
- 1.2 改修内容
製品の詳細については、データシートをご参照ください。
- バージョンアップと購入方法
- 2.1 オンラインバージョンアップ(無償)
- M3T-MR30K [日本語版] はここから ダウンロードしてください。
- M3T-MR30S [日本語版] はここから ダウンロードしてください。
- 2.2 新規購入またはCD-ROMによるバージョンアップ(有償)
- CD-ROMによるバージョンアップも受け付けております。
ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス販売または特約店までご連絡ください。
- [新規ご購入の場合]
製品名
(いずれか選択) | : | □M3T-MR30K
□M3T-MR30S |
| バージョン番号 | : | V.3.30 |
| リリース番号 | : | Release 2 |
| ----- |
製品の使用環境
(いずれか選択) | : | □ Windows Me、Windows 98、Windows 95、Windows XP、Windows 2000、Windows NT 4.0
□ Solaris
□ HP-UX
□ LINUX |
- [CD-ROMによるバージョンアップの場合]
上記情報に加えて、ご使用中の製品のライセンスID、またはシリアル番号をご連絡ください。
| ※ |
M3T-MR30KをCD-ROMでバージョンアップする場合、M3T-MR30Kのバージョンアップを発注してください。M3T-MR30KとM3T-MR30SをCD-ROMでバージョンアップする場合も、M3T-MR30Kのバージョンアップを発注してください。
M3T-MR30Kのバージョンアップ用CD-ROMには、M3T-MR30KとM3T-MR30Sの最新版が同梱されていますので、M3T-MR30KとM3T-MR30Sを同時にバージョンアップできます。ただし、M3T-MR30KとM3T-MR30Sをインストールする際は、お手持ちのそれぞれのライセンスIDでインストールしてください。M3T-MR30KのライセンスIDではM3T-MR30Sをインストールできません。
|