RENESAS TOOL NEWS [ 2003年12月01日 : RSO-SEMINAR-031201D ]
2003年12月~2004年1月
無料 ツールセミナーのご案内
|
2003年12月~2004年1月に、東京および大阪で開催される以下のツールセミナーをご案内いたします。各セミナーは無料ですので是非ご参加ください。
※ 定員になり次第締め切ります。お申し込みはお早めに。
- R8C,M16C,M32Cコンパイラの効果的プログラミング手法、MISRA-C対応ご紹介
- M32Rファミリコンパイラのプログラミング手法、MISRA-C対応ご紹介
- 8ビットマイコン740ファミリ対応Cコンパイラ M3T-ICC740 入門
R8C,M16C,M32Cコンパイラの効果的プログラミング手法、MISRA-C対応ご紹介
- 内容
16ビットM16Cファミリツールによる組み込みプログラムの手法を解説します。CコンパイラM3T-NC30WA, M3T-NC308WAの特長および使用方法、開発効率を向上するデバッグ手法などをアプリケーションの開発の流れに沿って解説し、ROMサイズの削減方法などの実応用例などを用いてプログラミングノウハウもご説明します。
また、MISRA C および MISRA CチェックツールSQMlint(*)を紹介します。
(*) MISRA C および SQMlintについて
MISRA Cとは、C言語でプログラムを記述する際のガイドラインでありプログラムの信頼性確保を目的にした127のルールを用意しています。
近年自動車分野でご要望頂いておりますMISRA Cへの対応として、ルネサスでは、ルネサス製CコンパイラにMISRA Cのルールチェック機能を追加するMISRA Cチェックツール SQMlintの販売を開始しました。
- 日程および会場
| 東京(飯田橋) | | 2003年12月16日(火) | | 13:30~17:30 |
| 大阪(南港) | | 2004年1月28日(水) | | 13:30~17:30 |
- 申し込み方法
弊社ホームページからお申し込みください。
- 製品の詳細
各製品の詳細については、弊社ホームページをご参照ください。
M32Rファミリコンパイラのプログラミング手法、MISRA-C対応ご紹介
- 内容
M32Rファミリフラッシュメモリ内蔵32ビットRISCシングルチップマイコン用CコンパイラM3T-CC32Rの紹介、およびM32R/ECUでの実使用の応用例とテクニックについて説明します。また、MISRA C およびMISRA CチェックツールSQMlint(*)を紹介します (MISRA-CおよびSQMlintについては、前述の「R8C,M16C,M32Cコンパイラの効果的プログラミング手法、MISRA-C対応ご紹介」の1.内容で簡単にご紹介していますので、参照ください)。
- 日程および会場
| 東京(飯田橋) | | 2004年1月19日(月) | | 13:30~16:30 |
- 申し込み方法
弊社ホームページからお申し込みください。
- 製品の詳細
各製品の詳細については、弊社ホームページをご参照ください。
8ビットマイコン740ファミリ対応Cコンパイラ M3T-ICC740 入門
- 内容
8ビットマイコン740ファミリCコンパイラM3T-ICC740と統合開発環境TMを使用した、740ファミリに適したアプリケーションの構築方法を説明します。
また、IARシステムズ株式会社製の組込用グラフィカル設計ツール visualSTATEをご紹介します。
- 日程および会場
| 東京(飯田橋) | | 2004年1月21日(水) | | 13:30~17:50 |
- 申し込み方法
弊社ホームページからお申し込みください。
- 製品の詳細
各製品の詳細については、以下のホームページをご参照ください。
■ お問い合わせ
- セミナーの内容、カリキュラムおよび会場までのアクセスの詳細は、上記でご紹介した各ホームページをご参照ください。
- セミナーに関するお問い合わせは以下へご照会ください。
| ルネサス半導体トレーニングセンター |
| TEL | : | 03-3266-9344(電話によるお問合せ受付は平日10:00~17:00です) |
| FAX | : | 03-3235-5940 |
| E-mail | : | training@renesas.com |