RENESAS TOOL NEWS [ 2003年12月01日 : RSO-Translation_Helper-031201D ]
Translation Helper V1.2.00
日本語版
バージョンアップのお知らせ
|
ソース移植用補助ツールTranslation HelperをV1.1.00からV1.2.00にバージョンアップしました。
- バージョンアップ内容
SHファミリMCU開発環境からM32RファミリMCU開発環境へCソースファイルを移植できるようになりました。
以下は、すでにサポートされています。
- M16CファミリからH8/300HシリーズまたはH8Sファミリへの移植
- H8/300HシリーズまたはH8SファミリからM16Cファミリへの移植
- M32RファミリからSuperHファミリへの移植
Translation Helperについての詳細はデータシートを参照してください。
- 対象コンパイラ
- M32Rファミリ用 Cコンパイラ M3T-CC32R V.4.20 Release 1
- SuperH RISC engine 用 C/C++ コンパイラパッケージ Ver8.0.00
- M16C/60, M16C/30, M16C/Tiny, M16C/20, M16C/10, R8C/Tinyシリーズ用
Cコンパイラ M3T-NC30WA V.5.20 Release 1
- M32C/80, M16C/80, M16C/70シリーズ用
Cコンパイラ M3T-NC308WA V.5.10 Release 1
- H8S, H8/300 シリーズ用 C/C++コンパイラパッケージ Ver6.0.00
- 入手方法
Translation Helperは、こちら から無償でダウンロードできます。