RENESAS TOOL NEWS [ 2003年12月16日 : RSO-M3T-PD308SIM-031216D ]
M3T-PD308SIM, M3T-PD308F, M3T-PD308, M3T-PD308M
ご使用上のお願い
|
M32C/80,M16C/80,M16C/70シリーズ用シミュレータデバッガ、エミュレータデバッガ、およびコンパクトエミュレータ専用エミュレータデバッガの使用上の注意事項を連絡します。
- SCCnd命令の逆アセンブル表示についての注意事項
- 該当製品
シミュレータデバッガ:
M3T-PD308SIM V.1.00 Release 1 ~ V.3.10 Release 1
PC7501システム用エミュレータデバッガ:
M3T-PD308F 全バージョン
PC4701システム用エミュレータデバッガ:
M3T-PD308 全バージョン
コンパクトエミュレータ専用エミュレータデバッガ:
M3T-PD308M 全バージョン
- 内容
SCCnd命令のdestとして、A0 または A1レジスタを指定している場合にプログラムウィンドウ等で逆アセンブル表示すると、該当命令の表示が「???」になる場合があります。
記述例)
-------------------------
SCNE A0
-------------------------
表示例)
-------------------------
???
-------------------------
- 回避策
- 3.1 M3T-PD308SIM
- 本問題は、M3T-PD308SIM V.3.20 Release 1 で改修されています。
このバージョン以降の製品をご使用ください。
- 3.2 M3T-PD308F, M3T-PD308
- 本問題を改修したDLLファイルをダウンロードして使用してください。
以下の手順で、改修済みDLLファイルに置き換えてください。
| (1) | 以下の改修済みDLLファイルをダウンロードする。
M3T-PD308F用: p308fedll.exe (475KB)
M3T-PD308用: p308edll.exe (469KB) |
| (2) | ダウンロードしたファイルを解凍する。 |
| (3) | 以下の解凍後ファイルを、製品をインストールしたフォルダにある同名のファイルに上書きする。
M3T-PD308F用: p308fedll.dll V.1.41.00
M3T-PD308用: p308edll.dll V.1.41.00 |
| (4) | DLLファイルのバージョンを確認する。
| (i) | PDxxを起動する。 |
| (ii) | [Help] -> [About...]メニューを選択し、Versionダイアログに表示される対応DLLのバージョンが上記であることを確認する。 |
|
- 3.3 M3T-PD308M
- 本問題を改修したDLLファイルをダウンロードして使用してください。
以下の手順で、改修済みDLLファイルに置き換えてください。
| (1) | 以下の改修済みDLLファイルをダウンロードする。
M3T-PD308M用: p308mdll.exe (226KB) |
| (2) | ダウンロードしたファイルを解凍する。 |
| (3) | 以下の解凍後ファイルを、製品をインストールしたフォルダにある同名のファイルに上書きする。
M3T-PD308M用: pdbdll.dll V.1.11.00 |
| (4) | DLLファイルが更新されたことを確認する。
| (i) |
PD308Mを起動する。 |
| (ii) |
[Option] -> [Line Assemble...]メニューを選択すると、Line Assembleダイアログがオープンする。 |
| (iii) |
Code: 領域にSCCnd命令"SCNE A0"を入力してラインアセンブルを実行し、Line Assembleダイアログ及びプログラムウィンドウにラインアセンブル結果が正しく表示されていることを確認する。 |
|
- 恒久対策
本内容は、M3T-PD308F, M3T-PD308, およびM3T-PD308Mの次期バージョンアップ時に改修する予定です。