RENESAS TOOL NEWS [2003年12月16日 : RSO-HEW_2-031216D]
High-performance Embedded Workshop(M3T-NC30WA V.5.20 R1付属)
ご使用上のお願い
|
統合開発環境High-performance Embedded Workshopの新規プロジェクトワークスペース作成機能の使用上の注意事項を連絡します。
- ワークスペース名についての注意事項
- PDデバッガ選択についての注意事項
- E7デバッガ選択についての注意事項
- 該当製品
- M3T-NC30WA V.5.20 Release1 および R8C/Tiny専用無償版コンパイラにバンドルされている
- High-performance Embedded Workshop Version 3.01(release 1)
- 内容
- 2.1 ワークスペース名についての注意事項
- 新規プロジェクトワークスペース機能により作成されるディレクトリに、本機能により作成されるファイルと同一名のファイルがすでに存在していた場合、新規ワークスペース作成処理中にHigh-performance Embedded Workshopが不正終了します。
例えば、新規プロジェクトワークスペースダイアログで、ディレクトリにc:\workを、ワークスペース名にtestを指定した場合、High-performance Embedded Workshopは、以下4つのディレクトリと2つのファイルを生成します。
- ディレクトリ:
- c:\work\test
- c:\work\test\test
- c:\work\test\test\release
- c:\work\test\test\debug
- ファイル:
- c:\work\test\test\ncrt0.a30
- c:\work\test\test\test.c
- このとき、上記いずれかのファイルがすでに存在していた場合にHigh-performance Embedded Workshopが不正終了します。
- [回避策]
- 新規にワークスペースを作成する時は、存在していないディレクトリを新規プロジェクトワークスペース作成ダイアログのディレクトリまたはワークスペース名に指定してください。
- 例えば、c:\work\test\test\ncrt0.a30というファイルが存在している場合には、ディレクトリに c:\work 以外を指定するか、または、ワークスペース名に test 以外を指定してください。
High-performance Embedded Workshop(M3T-NC30WA V.5.20 R1付属) ご使用上のお願い
RSO-HEW_2-031216D
- 2.2 PDデバッガ選択についての注意事項
- 新規プロジェクトワークスペース作成のNew Project-5/6-Setting the Target System for Debugging上で、External Debuggerを設定しても、有効な情報としてワークスペースに記録されません。よって、メニュー「ツール」→「外部デバッガの起動」が有効にならず、High-performance Embedded Workshopからデバッガの起動は出来ません。
- [回避策]
- デバッガの指定は、カスタマイズダイアログ(メニュー「ツール」→「カスタマイズ」からオープン)のデバッガタブ上でPDデバッガの情報を設定してください。
| (1) | 「外部デバッガの選択」のプルダウンメニューから「PD debugger」を選択する。 |
| (2) | 「PDデバッガの場所」に、PDxx.exeの実行ファイルを指定してください。 |
| (3) | 「ダウンロードモジュール」に、「$(CONFIGDIR)\(PROJECTNAME).x30」を入力してください。 |
- 詳細は、M3T-NC30WA V.5.20 Release 1 リリースノートの「8.1 PDデバッガを使用するには」はたは、「High-performance Embedded Workshopの外部デバッガにPDデバッガを登録する方法」を参照ください。
High-performance Embedded Workshop(M3T-NC30WA V.5.20 R1付属) ご使用上のお願い
RSO-HEW_2-031216D
- 2.3 E7デバッガ選択についての注意事項
- 新規プロジェクトワークスペース作成で、デバッガとしてE7 SYSTEMを選択し、最終ページ(7/7)まで進み、"BACK"ボタンをクリックするとHigh-performance Embedded Workshopが不正終了します。
- [回避策]
- デバッガにE7 SYSTEMを選択したときは、最終ページで"BACK"ボタンをクリックしないでください。
- 恒久対策
これらの内容は、次期バージョンアップの際に改修する予定です。