RENESAS TOOL NEWS [ 2004年01月16日 : RSO-M3T-PD32RSIM-040116D ]
M3T-PD32RSIM, M3T-PD308SIM, M3T-PD30SIM
ご使用上のお願い
|
シミュレータデバッガM3T-PD32RSIM、M3T-PD308SIM、M3T-PD30SIMの使用上の注意事項を連絡します。
- HT テクノロジ インテル(R) Pentium(R) 4 プロセッサを搭載したPC使用に関する注意事項
- 該当製品
M32Rファミリ用シミュレータデバッガ:
M3T-PD32RSIM V.2.00 Release 1 ~ V.2.00 Release 1A
M32C/80, M16C/80, M16C/70シリーズ用シミュレータデバッガ:
M3T-PD308SIM V.3.00 Release 1 ~ V.3.10 Release 1
M16C/60,30,Tiny,20,10, R8C/Tinyシリーズ用シミュレータデバッガ:
M3T-PD30SIM V.5.00 Release 1 ~ V.5.10 Release 1
- 内容
HT テクノロジ インテル(R) Pentium(R) 4 プロセッサを搭載したPC上で、
デバッガを使用した場合、デバッガがフリーズする(操作に対して何も応答しなくなる)場合があります。
デバッガがフリーズした場合は、タスクマネージャ(Ctrl + Alt + Deleteで起動)で、
pdxxsim.exe と simxx.exe を強制終了してください。
- 回避策
本問題は、以下のバージョンで改修されています。
以下のバージョンの製品をご使用ください。
M3T-PD32RSIM V.2.10 Release 1 以降
M3T-PD308SIM V.3.20 Release 1 以降
M3T-PD30SIM V.5.20 Release 1 以降