RENESAS TOOL NEWS 2004年04月01日 : RSO-SWTOOL-040401D
使用権許諾契約書の契約主を株式会社ルネサスソリューションズから製品販売元である株式会社ルネサステクノロジに変更したバージョンをリリースしましたので、お知らせいたします。
- 該当製品
- クロスツール
- M32Rファミリ用 日本語版・英語版 M3T-CC32R V.4.20 Release 1A
- 740ファミリ用 日本語版 M3T-ICC740 V.1.00 Release 1B(IAR Systems社製)
- Cコンパイラ
- 79xxシリーズ用 日本語版・英語版 M3T-NC79WA V.4.10 Release 1C
- 77xxシリーズ用 日本語版・英語版 M3T-NC77WA V.5.20 Release 4B
- リロケータブルアセンブラ
- 77xxシリーズ用 日本語版・英語版 M3T-RASM77 V.5.10 Release 1B
- 740ファミリ用 日本語版・英語版 M3T-SRA74 V.4.10 Release 1C
- MISRA C ルールチェッカ
- 日本語版・英語版 SQMlint V.1.00 Release 1A
- 内容
使用権許諾契約書の契約主を株式会社ルネサスソリューションズから、製品販売元である株式会社ルネサステクノロジに変更しました。
また、コンパイラパッケージとアセンブラパッケージでは4月1日からシミュレータデバッガのバンドルを開始したため、製品梱包内容も変更しております。詳細については4月1日付け発行のRENESAS TOOL NEW 「32ビット~8ビット Cコンパイラおよびアセンブラへのシミュレータデバッガ バンドル開始のお知らせ」を参照ください。
※該当製品の機能および仕様の変更はありません。
※以下のCコンパイラでは、2004年3月16日のバージョンアップ時に使用権許諾契約書の契約主変更を実施済みです。
- M32C/80, M16C/80, M16C/70シリーズ用:
M3T-NC308WA V.5.20 Release 1
- M16C/60, M16C/30, M16C/Tiny, M16C/20, M16C/10, R8C/Tinyシリーズ用:
M3T-NC30WA V.5.30 Release 1
バージョンアップの詳細は、以下の3月16日付け発行のRENESAS TOOL NEWSを参照ください。
- バージョンアップと購入方法
- 3.1 オンラインバージョンアップ(無償)
- 日本語版はここから ダウンロードしてください。
- 英語版はここから ダウンロードしてください。
- 3.2 新規購入(有償)
- ご注文の際には、最寄りのルネサス販売各営業または特約店までご連絡ください。