RENESAS TOOL NEWS 2004年04月01日 : RSO-M3T-CC32R-040401D
32ビット~8ビット
Cコンパイラおよびアセンブラへの
シミュレータデバッガ バンドル開始のお知らせ
|
2004年4月1日から、Cコンパイラおよびアセンブラにシミュレータデバッガをバンドルして販売します。
- 概要
- 32ビット~8ビット Cコンパイラおよびアセンブラとシミュレータデバッガは別売りでしたが、Cコンパイラおよびアセンブラにシミュレータデバッガをバンドルして販売します。
- 新しく4月1日にリリースされた下記2.のシミュレータデバッガはCコンパイラおよびアセンブラのライセンスIDでインストールできます。
- すでにコンパイラおよびアセンブラを持っているユーザにもシミュレータデバッガを無償で提供します。
- バンドル開始バージョン
シミュレータデバッガは、4月1日に以下にバージョンアップしました。
| Cコンパイラおよびアセンブラ |
シミュレータデバッガ |
M32Rファミリ用クロスツール:
M3T-CC32R |
M3T-PD32RSIM V.2.10 Release 1A |
M32C/80, M16C/80, M16C/70シリーズ用Cコンパイラ:
M3T-NC308WA |
M3T-PD308SIM V.3.20 Release 1A |
M16C/60, M16C/30, M16C/Tiny, M16C/20,
M16C/10,
R8C/Tinyシリーズ用 Cコンパイラ:
M3T-NC30WA |
M3T-PD30SIM V.5.20 Release 1A |
79xxシリーズ用Cコンパイラ:
M3T-NC79WA |
M3T-PD79SIM V.3.20 Release 1A |
77xxシリーズ用Cコンパイラ:
M3T-NC77WA |
M3T-PD77SIM V.3.10 Release 1A |
77xxシリーズ用リロケータブルアセンブラ:
M3T-RASM77 |
M3T-PD77SIM V.3.10 Release 1A |
740ファミリ用リロケータブルアセンブラ:
M3T-SRA74 |
M3T-PD38SIM V.2.10 Release 1A |
740ファミリ用クロスツールキット:
(IAR Systems社製) M3T-ICC740 |
M3T-PD38SIM V.2.10 Release 1A |
- バンドル製品出荷開始日
2004年4月1日
- 4月1日からのCコンパイラ、アセンブラおよびシミュレータデバッガの購入方法
|
| (1) |
Cコンパイラ、アセンブラおよびシミュレータデバッガを新規購入する場合
Cコンパイラおよびアセンブラを発注するとシミュレータデバッガがバンドルされた最新バージョンがCD-ROMで出荷されます。 |
|
| (2) |
すでにCコンパイラおよびアセンブラを持っていて、シミュレータデバッガのみ入手する場合
以下のオンラインバージョンアップサイトからダウンロードしてください(無償)。
日本語版はこちら
英語版はこちら
ダウンロードしたシミュレータデバッガをCコンパイラおよびアセンブラのライセンスIDでインストールしてください。 |
|
| (3) |
パートナー製クロスツールをご使用の場合で、ルネサス製シミュレータデバッガのみを単体購入する場合
従来どおりシミュレータデバッガのみを発注してください。ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス販売または特約店までご連絡ください。
| ※ |
CD-ROMにはシミュレータデバッガとCコンパイラおよびアセンブラが入っていますが、
シミュレータデバッガのみインストールできるライセンスIDが添付されています。
|
| 製品名 | : |
|
| バージョン番号 | : |
|
| リリース番号 | : |
|
| 仕様明細 | : |
WIN
(製品の使用環境は、Windows XP、Windows Me、Windows 98、Windows 2000、Windows NT 4.0 になります。)
|
|