RENESAS TOOL NEWS 2004年04月01日 : RSO-M3T-PD32RSIM-040401D
M3T-PD32RSIM, M3T-PD308SIM, M3T-PD30SIM, M3T-PD79SIM, M3T-PD77SIM, M3T-PD38SIM
日本語版・英語版
バージョンアップのお知らせ
|
以下のようにシミュレータデバッガをバージョンアップしました。
- M3T-PD32RSIM V.2.10 Release 1A (M32Rファミリ用)
- M3T-PD308SIM V.3.20 Release 1A (M32C/80, M16C/80, M16C/70シリーズ用)
- M3T-PD30SIM V.5.20 Release 1A (M16C/60, M16C/30, M16C/Tiny, M16C/20, M16C/10, R8C/Tinyシリーズ用)
- M3T-PD79SIM V.3.20 Release 1A (79xxシリーズ用)
- M3T-PD77SIM V.3.10 Release 1A (77xxシリーズ用)
- M3T-PD38SIM V.2.10 Release 1A (740ファミリ用)
- はじめに
- 2004年4月1日から、32ビット~8ビット Cコンパイラおよびアセンブラにシミュレータデバッガをバンドルして販売します。
今回のシミュレータデバッガのバージョンアップは、この販売方法の変更に伴うものです。
詳しくは、2004年4月1日発行のRENESAS TOOL NEWS
"32ビット~8ビット Cコンパイラおよびアセンブラへのシミュレータデバッガ バンドル開始のお知らせ"
を参照ください。
- 内容
CコンパイラおよびアセンブラのライセンスIDでもシミュレータデバッガがインストールできるようになりました。
なお、シミュレータデバッガ用のライセンスIDでは、Cコンパイラおよびアセンブラはインストールできません。
また、シミュレータデバッガの機能および仕様の変更はありません。
- バージョンアップ方法
以下のオンラインバージョンアップサイトよりダウンロードしてください(無償)。
日本語版はこちら
英語版はこちら
- 新規購入方法
パートナー製クロスツールをご使用の場合で、ルネサス製シミュレータデバッガのみを単体購入されたい場合、
従来どおりシミュレータデバッガのみを発注してください。
ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス販売または特約店までご連絡ください。
| ※ |
CD-ROMにはシミュレータデバッガとCコンパイラおよびアセンブラが入っていますが、
シミュレータデバッガのみインストールできるライセンスIDが添付されています。
|
| 製品名 | : |
|
| バージョン番号 | : |
|
| リリース番号 | : |
|
| 仕様明細 | : |
WIN
(製品の使用環境は、Windows XP、Windows Me、Windows 98、Windows 2000、Windows NT 4.0 になります。)
|