RENESAS TOOL NEWS 2004年04月01日 : RSO-PC4701HS-040401D
エミュレータ PC4701用
エミュレータデバッガ無償提供開始のお知らせ
|
|---|
2004年4月1日から、M16C, 7700, 740ファミリ用エミュレータPC4701用エミュレータデバッガを無償提供します。
注:PC4701は、PC4701HS, PC4701L, PC4700H,およびPC4700Lの総称です。
- 概要
- PC4701とエミュレータデバッガは別売りでしたが、
PC4701を持っているまたはレンタルしているユーザにエミュレータデバッガを無償で提供します。
- エミュレータデバッガのインストール時にライセンスIDを入力する必要がなくなります。
ライセンスIDが不要なエミュレータデバッガを4月1日にリリースしました。
- 無償提供開始バージョン
- M3T-PD308 V.5.20 Release 1 (M32C/80, M16C/80シリーズ用)
- M3T-PD30 V.8.20 Release 1 (M16C/60, 30, Tiny, 20, 10シリーズ用)
- M3T-PD79 V.4.20 Release 1 (7900シリーズ用)
- M3T-PD77 V.4.20 Release 1 (77xxシリーズ用)
- M3T-PD38 V.5.20 Release 1 (740ファミリ用)
4月1日に上記にバージョンアップしました。
- 無償提供開始日
2004年4月5日予定
- 提供方法
以下のオンラインバージョンアップサイトからダウンロードしてください。
日本語版はこちら
英語版はこちら