RENESAS TOOL NEWS 2004年4月2日
E10A-USBエミュレータ
使用時の不具合ご連絡
|
E10A-USBエミュレータを使用したデバッグ中、E10A-USBがタイムアウトエラーになってしまう場合がありますので、ご連絡致します。
- 対象となるE10A-USBエミュレータソフトウェアのバージョン
V1.0.00、V1.1.00、V1.2.00、V1.3.00、V1.4.00
- 対象デバイス
E10A-USBがサポートしている全てのデバイス
2004/3/23発行のメールニュースにて、H8Sファミリマイコン使用時、本現象が発生する事をご連絡しておりましたが、
SHファミリマイコン使用時も本現象の発生を確認いたしました。
- 不具合内容
E10A-USBを使用したデバッグ中、下記操作を行なうと、タイムアウトエラーとなってしまう場合があります。
- 操作内容
ユーザプログラムを実行中(Go、STEP、STEP_OVER、STEP_OUT、Go to cursor)に下記操作を行なった場合が対象となります。
- Watchポイントの自動更新
- メモリ参照、メモリ表示内容の更新
- 強制停止(STOP)ボタンを使用した強制ブレーク
- 修正予定
E10A-USBエミュレータソフトウェアV1.4.01にて修正予定です。
2004/3/23発行のメールニュースにて、
E10A-USBエミュレータソフトウェアV1.4.00にて修正予定とご連絡しておりましたが、
E10A-USBエミュレータソフトウェアV1.4.01にて修正いたします。
- その他
E10A-USBエミュレータソフトウェアV1.4.00にてサポートを予定しておりました、
下記デバイスは、E10A-USBエミュレータソフトウェアV1.4.01にてサポートを開始いたします。
サポート時期の遅延につきまして、重ねてお詫び申し上げます。
E10A-USBエミュレータソフトウェアV1.4.01にてサポート開始するデバイス:
- H8S/2168F
- H8S/2167F
- H8S/2166F