RENESAS TOOL NEWS 2004年4月26日
E6000, E8000, E6000H用
LANアダプタ不具合のお知らせ |
E6000,E8000,E6000H用 LANアダプタ(HS6000ELN01H)に以下の不具合があることが判明しましたので報告いたします。
- 対象型名
HS6000ELN01H
- 内容
E6000Hシリーズエミュレータを以下の対象製番のLANアダプタ(HS6000ELN01H)と接続してご使用になる場合、
LANアダプタに書き込まれているファームウェアのRev.Upが必要となります。
ファームウェアのRev.Upを実施せずに接続した場合、High-performance Embedded Workshopが正常に起動できません。
LANアダプタの対象製番 : Serial.No.0001 ~ 0262
ファームウェアのRev.Upを行ったLANアダプタのRevisionは” I ”以降になります。
製番は、製品の裏面ラベルに記載しています。
本制限事項はE6000Hのみ該当します。E6000およびE8000に接続して使用する場合は問題ありません。
ファームウェアのRev.Up作業は弊社にて無償で行ないますので、LANアダプタを下記にご送付くださいますようお願い致します。
E6000およびE8000と組み合わせてご使用される場合も無償ファームウェアRev.Upの対象です。
【送付先】
〒187-8588
東京都小平市上水本町5-20-1
株式会社ルネサス テクノロジ 武蔵事業所内
株式会社ルネサス小平セミコン 品質技術部
第一デバイス品質保証グループ
TEL: 042-320-7300 (内線:4415)