RENESAS TOOL NEWS 2004年06月01日 : RSO-M3T-PD308F-040601D
M3T-PD32R, M3T-PD308F, M3T-PD308, M3T-PD30F, M3T-PD30, M3T-PD79, M3T-PD77, M3T-PD38
ご使用上のお願い
|
エミュレータデバッガM3T-PD32R, M3T-PD308F, M3T-PD308, M3T-PD30F, M3T-PD30, M3T-PD79, M3T-PD77, およびM3T-PD38の使用上の注意事項を連絡します。
- 該当製品
M32Rファミリ用:
M3T-PD32R V.2.10 Release 1 ~ V.4.10 Release 1
M32C/80, M16C/70シリーズ用:
M3T-PD308F V.1.00 Release 1 ~ V.3.20 Release 1
M32C/80, M16C/80シリーズ用:
M3T-PD308 V.3.00 Release 1 ~ V.5.20 Release 1
M16C/60, M16C/Tinyシリーズ用:
M3T-PD30F V.1.00 Release 1 ~ V.2.20 Release 1
M16C/60, M16C/30, M16C/Tiny, M16C/20, M16C/10シリーズ用:
M3T-PD30 V.6.00 Release 1 ~ V.8.20 Release 1
79xxシリーズ用:
M3T-PD79 V.4.00 Release 1 ~ V.4.20 Release 1
77xxシリーズ用:
M3T-PD77 V.4.00 Release 1 ~ V.4.20 Release 1
740ファミリ用:
M3T-PD38 V.5.00 Release 1 ~ V.5.20 Release 1
- 内容
付属のユーティリティSetIp.exeを使用してエミュレータにIPアドレス等を設定する場合、
ネットワーク上に接続されたエミュレータの情報(MACアドレス*1 および製品シリアル番号)が表示されず、よってIPアドレスを設定できません。
*1. ネットワークに接続されている機器を識別するための固有の番号。
- 2.1 発生条件
- 次の条件を満たす場合に発生します。
| (1) |
ホストPCのOSがWindows XPである。 |
| (2) |
次のエミュレータを使用している。
(a) PC4701U
(b) PC7501
(c) M32100T2-SDI-E
|
| 注意 |
: |
SetIp.exeはPC4701HSおよびPC4700Hをサポートしていません。
これらのエミュレータを使用する場合は、回避策(2)に示すInitダイアログでIPアドレスを設定してください。 |
- 回避策
以下(1)または(2)いずれかの方法を実施してください。
| (1) |
修正版の SetIp.exe(サイズ:208KB) をダウンロードし、
エミュレータデバッガをインストールしたディレクトリ下のutilityに格納してください。
修正版SetIp.exeを使用してIPアドレス等を設定してください。
|
| (2) |
エミュレータを他の通信インタフェース(USBなど)でPCと接続した後、
エミュレータデバッガのInitダイアログでIPアドレスを設定してください。
InitダイアログによるIPアドレス設定については、エミュレータデバッガのユーザーズマニュアルもしくはオンラインヘルプを参照してください。
|
- 恒久対策
各製品の次期バージョンから、修正版SetIp.exeを付属します。