RENESAS TOOL NEWS 2004年6月8日
H8/3048B用 E10T であるHS3048BTCM01H,HS3048BTCI01HのWriting Flash memory
機能に以下のような問題が判明いたしましたので、ご連絡申し上げます。
- 対象エミュレータ
HS3048BTCM01H、HS3048BTCI01H
- 対象ソフトウエアバージョン
V2.0.00(High-performance Embedded Workshop版)
- 対象デバイス
H8/3048BF(F-ONE)
※H8/3029には本件該当いたしません。
- 不具合現象
"Writing Flash memory"選択をしているにもかかわらず、Flashに書き込みが出来ない。
チェックSUMの表示が出ず、書き込み終了のダイアログが表示される。
- 回避策
| (1) | HDI V1.10をご使用ください。HDI V1.10はこちらからダウンロードいただくようお願いいたします。
ただし、E10Tエミュレータご購入時のソフトウエアがV2.0.00の場合は、HDIへのバージョン変更ができません。大変お手数ですが、エミュレータのご購入店経由で、HDIのCDを配布させていただきます。 |
| (2) | 本件を対策したソフトウエアV2.0.01は6/11までにWEBに掲載するとともに、メールニュースで再度ご連絡をさせていただく予定です。 |