RENESAS TOOL NEWS 2004年7月22日
H8/38024F E10Tエミュレータソフトウェア
アップデータ掲載のお知らせ
|
H8/38024F E10TエミュレータソフトウェアのアップデートプログラムをWebに掲載いたしました。
- 更新情報
H8/38024F E10Tエミュレータソフトウェアのアップデートプログラムをこちらに掲載いたしました。
- 更新されたバージョン
Ver2.00.00
- 追加対応デバイス
なし
- High-performance Embedded Workshopのバージョンの更新
High-performance Embedded WorkshopのバージョンがV3.00.06になりました。
本アップデートプログラムを実行することによりお客様のHigh-performance Embedded WorkshopがV3.00.06になります。
すでにこれより新しいHigh-performance Embedded Workshopがインストールされている環境ではHigh-performance Embedded Workshopのバージョンは新しい方になります。
- 注意事項
H8/38024F E10Tは新規デバイス追加を行いません。
新規デバイスにつきましてはE7にて対応しております。