RENESAS TOOL NEWS 2004年08月01日 : RSO-M306NKT-EPB_2-040801D
エミュレーションプローブM306NKT-EPB用
MCUファイル配布のお知らせ
|
エミュレーションプローブM306NKT-EPB用のMCUファイルM16C6NK.mcuを配布しますのでお知らせいたします。
- 内容
M16C6NK.mcuは、M16C/6Nグループ M16C/6N4, M16C/6N5, M16C/6NK, M16C/6NL,
M16C/6NM, およびM16C/6NN用エミュレーションプローブM306NKT-EPBをPC7501用エミュレータデバッガM3T-PD30F V.2.20 Release 1で使用する際に必要です。
エミュレーションプローブM306NKT-EPBの発売に伴い、M16C6NK.mcuの配布を開始します。
- ダウンロードと使用方法
| (1) |
mcuファイルを圧縮した「M16C6NK.zip (1.01KB)」をダウンロードしてください。 |
| (2) |
ダウンロードしたファイルを解凍し、mcuファイル「M16C6NK.mcu」をM3T-PD30Fがインストールされているフォルダ下のmcufilesフォルダへコピーしてください。
(M3T-PD30Fをデフォルトでインストールした場合は c:\mtool\pd30f\mcufiles フォルダにコピーする。) |
| (3) |
M3T-PD30Fを起動して、InitダイアログのMCUタブを選択し、
「Refer」ボタンをクリックすると、ファイルセレクションダイアログがオープンしますので、
「M16C6NK.mcu」を選択してください。 |
| (4) |
MCUタブのMCU領域(「MCU:」の右隣)に「M16C6NK.mcu」が表示されれば、設定完了です。 |
- 注意事項
M306NKT-EPBでM16C/6N4,M16C/6N5をデバッグする場合はM3T-PD30Fに添付されている「M16C6N4.mcu」ではなく、
「M16C6NK.mcu」を使用してください。
M16C/6Nグループ用MCUファイル一覧
| サポートMCU |
エミュレーションプローブ |
MCUファイル |
M16C/6N4
M16C/6N5 |
M306N4T-EPB |
M16C6N4.mcu |
M16C/6N4
M16C/6N5
M16C/6NK
M16C/6NL
M16C/6NM
M16C/6NN
|
M306NKT-EPB |
M16C6NK.mcu |
- 追記(ファームウェアダウンロード)
M306NKT-EPB用のファームウェアが更新されました。
M306NKT-EPBをエミュレータデバッガM3T-PD30F V.2.20 Release 1で使用する場合は、
最新版のファームウェアファイル「m30620f.s」を、こちら (ZIP形式 1.39MB) からダウンロードしてください。
ファームウェアファイルの格納方法:
| (1) |
最新のファームウェアファイル「m30620f.s」を、上記からダウンロードしてください。 |
| (2) |
ダウンロードしたファームウェアファイル「m30620f.s」を、エミュレータデバッガ実行ファイル(pd30f.exe)が存在するディレクトリに格納してください。
(M3T-PD30Fをデフォルトでインストールした場合はc:\mtool\pd30f フォルダに格納してください)。 |
なお、通常、M3T-PD30Fが起動時に下記事象を自動的に検出してファームウェアのダウンロードを実行します。
- 本製品M306NKT-EPBを初めてご使用になられる場合
- ファームウェアがバージョンアップされたとき
- 他のエミュレーションプローブと組み合わせて使用していたPC7501を本製品と組み合わせてご使用になられる場合
M3T-PD30Fからのダウンロード中に「エミュレータシステムの電源が切れた」、
「通信インタフェースケーブルが抜けた」などにより、ファームウェアのダウンロードが失敗した場合は、
以下に示す手順でエミュレータをメンテナンスモードで起動してからファームウェアをダウンロードしてください。
またファームウェアのダウンロードは必ずユーザシステムを接続しないで実施ください。
| (1) |
PC7501後面パネルのインタフェース選択スイッチをLPT側に切り換え、LPTパラレルインタフェースケーブルをPC7501とホストマシンに接続します。 |
| (2) |
エミュレータの電源投入後、2秒以内にPC7501前面パネルのシステムリセットを押し、メンテナンスモードに切り替えます。 |
| (3) |
メンテナンスモードへ切り替わると、SYSTEM STATUS LEDのSAFEが点滅します。 |
| (4) |
M3T-PD30Fを起動させます。Initダイアログ設定終了後、ファームウェアのダウンロードを促すダイアログが表示されますのでメッセージに従ってダウンロードしてください。
ダウンロードの所要時間は約60秒です。 |