RENESAS TOOL NEWS 2004年8月6日
H8/300H Tiny E6000エミュレータ
アップデートプログラム掲載のお知らせ
|
H300H Tiny E6000エミュレータソフトウェアのアップデートプログラムをWebに掲載いたしました。
- 対象型名
HS3664EPI61H、HS3664EPI62H
- 更新情報
H8/300H Tiny シリーズ用 E6000 エミュレータソフトウェアのアップデートプログラムを
こちらに掲載いたしました。
- 追加対応デバイス
H8/36912F, H8/36912, H8/36911,
H8/36902F, H8/36902, H8/36901, H8/36900
これらのデバイスの対応に伴い、新規にユーザケーブルをリリースしました。
基板に接続する場合はご使用のパッケージに合わせてどちらかを選択してください。
HS36902ECS61H(DP-32S)
HS36902ECF61H(SOP-32)
- High-performance Embedded Workshopのバージョンの更新
Hew のバージョンがV3.01.04になりました。
本アップデートプログラムを実行することによりお客様のHigh-performance Embedded WorkshopがV3.01.04になります。
すでにこれより新しいHigh-performance Embedded Workshopがインストールされている環境ではHigh-performance Embedded Workshopのバージョンは新しい方になります。