RENESAS TOOL NEWS 2004年8月6日
H8/300H TinyE6000エミュレータ
使用上の制限事項と修理対応のお知らせ
|
H300H Tiny E6000エミュレータに関する制限事項と修理対応について技術情報を発行いたしました。
- 対象型名
HS3664EPI61H、HS3664EPI62H
- 制限事項
H8/300H Tiny シリーズ用 E6000 エミュレータにおける乗除算命令実行中のエミュレーションに関する制限事項
- 内容
以下の条件を満たすエミュレーションを実行した際に不具合が発生します。
| (1) | 乗除算命令(MULXU、MULXS、DIVXU、DIVXS)が含まれるプログラムを実行中の場合。 |
| (2) | プログラム実行中にメモリ操作 (Memory、Watch、Disassemble の各ウィンドウの表示および変更) を実施した場合。 |
| (3) | (2)の条件が重なった場合に、乗除算命令が正しく実行できなくなることがあります。 |
- 対応方法
弊社にてハードウエアの無償修理を行います。ルネサス製品購入時の営業窓口経由で御連絡下さいますようお願い致します。
また、弊社営業窓口が不明な場合はお手数ですがこちらからお問い合わせ下さい。
なお、本修理実施後の エミュレータハードウェアのRev.は、以下となります。
・HS3664EPI61H : Rev.F 以降
・HS3664EPI62H : Rev.B 以降
(ただし、HS3664EPI62H のシリアルNo.0016以降は修理対策済み)
注:シリアルNo.については、E6000 本体底面部に貼り付けてあるラベルに記載しております。
- 技術情報について
本メールニュースの内容はこちらからもダウンロードできます。