RENESAS TOOL NEWS 2004年8月6日
SH7046 E6000Hエミュレータ
アップデートプログラム掲載のお知らせ
|
SH7046 E6000HエミュレータソフトウェアのアップデートプログラムをWebに掲載いたしましたので、ご活用いただくようお願い申し上げます。
- 対象型名
SH7046EPH60H
- 内容
SH7046 E6000H エミュレータソフトウェアのアップデートプログラムを
こちら
に掲載いたしました。
該当製品をお持ちのお客様は無償でバージョンアップすることが可能です。
主な改良点は以下のとおりです。
- ユーザインタフェースのHigh-performance Embedded Workshop3対応。
- High-performance Embedded Workshopの処理速度の改善。
本アップデートプログラムを実行することによりお客様のHigh-performance Embedded WorkshopがV3.01.04になります。
すでにこれより新しいHigh-performance Embedded Workshopがインストールされている環境ではHigh-performance Embedded Workshopのバージョンは新しい方になります。