RENESAS TOOL NEWS 2004年09月01日 : RSO-E7-040901D
E7エミュレータソフトウェア
ご使用上のお願い
-- R8C/TinyシリーズMCU(ROM 16KB版を除く)デバッグについて --
|
E7エミュレータソフトウェアの使用上の注意事項を連絡します。
- R8C/TinyシリーズMCU(ROM 16KB版を除く)デバッグ時の注意事項
- 該当製品
E7エミュレータソフトウェア V.2.0.01、V.2.0.02 および V.2.1.00
- 内容
該当製品を使用して、R8C/TinyシリーズMCU(ROM 16KB版を除く)をデバッグする場合、
E7とE7エミュレータソフトウェアの通信確立時にR5F21102、R5F21103、R5F21112 または R5F21113 MCUを選択すると、
ユーザプログラムのダウンロード等によるフラッシュメモリ書き込み発生後にHigh-performance Embedded Workshopがタイムアウトエラーになり、
以後のHigh-performance Embedded Workshopの操作ができなくなります。
- 恒久対策
本内容は、E7エミュレータソフトウェア V.2.3.01以降では改修されています。
E7エミュレータソフトウェアアップデートプログラムをダウンロードし、E7をアップデートしてください。