RENESAS TOOL NEWS 2004年11月01日 : RSO-SHC_2-041101D
SuperH RISC engineファミリ
C/C++コンパイラパッケージ V.9.00 Release 00
ご使用上のお願い
|
SuperH RISC engine ファミリ C/C++コンパイラパッケージ V.9.00 Release 00
の使用上の注意事項を連絡します。
- SH2A-FPU Cycle Base Simulator(パイプラインシミュレーション用)でのRESBANK命令実行について
- 該当製品
SuperH RISC engine ファミリ C/C++コンパイラパッケージ V.9.00 Release 00
製品型名: R0C40700XSW09R
- 内容
コンパイラパッケージに同梱されているSH2A-FPU Cycle Base Simulatorで
RESBANK命令を実行するとサイクル数が不正になります。
RESBANK命令実行時のメモリの状態によっては、High-performance Embedded Workshopが異常終了することがあります。
- 回避策
RESBANK命令を使用する場合は、SH2A-FPU Functional Simulator(命令単位シミュレーション用)を使用してください。
- 恒久対策
本内容は、次期バージョンアップの際に改修する予定です。